It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tratamiento de aguas pluviales

Tratamiento de aguas pluviales

Una vez que el agua ha cumplido con sus muchas utilidades, es necesario recolectarla, transportarla, tratarla y devolverla al medio ambiente. Las aguas pluviales pueden resultar difíciles de transportar y gestionar, ya que contienen grandes cantidades de sólidos orgánicos, trapos y otros materiales filamentosos que suelen atascar los sistemas de bombeo.

En Xylem disponemos de una amplia gama de soluciones para trasladar las aguas residuales a una planta de tratamiento a través de una red de alcantarillado. También trasportamos y gestionamos la escorrentía pluvial industrial, municipal y comercial a través de sistemas colectores.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DURANTE PERIODOS DE LLUVIA INTENSA

Durante los períodos de fuertes lluvias, los sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento a veces no pueden manejar los grandes volúmenes de aguas residuales que reciben. Por otro lado, las condiciones climáticas secas generalmente traen consigo un exceso de capacidad. La instalación de estanques de retención en un sistema colector de alcantarillado equilibra el caudal en el sistema a lo largo del tiempo. Los estanques de retención permiten evitar o minimizar problemas de inundación, desbordamiento o mal tratamiento al almacenar las aguas residuales hasta que se disponga de la capacidad de tratamiento. Los procesos de depuración pasan a ser más eficientes y fáciles de controlar cuando los caudales fluctúan menos.

Puede añadir estanques de retención ya sea como varios estanques pequeños, geográficamente dispersos o como unos pocos estanques grandes situados normalmente cerca de la planta de tratamiento. La elección depende del lugar de la red de alcantarillado en el que se encuentren los cuellos de botella y del lugar en el que se puedan construir los estanques de retención.

Brands
Brands
Godwin logo
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a

Flygt logo
Flygt

Una gama de productos y soluciones de primera clase para el traslado y el tratamiento de a