It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

污水压力系统

在地形受限的情况下,将研磨泵系统用于经济性设施

污水压力系统(PSS)是一种明智、经济的替代方案,适用于更偏远的住宅区。污水压力系统使用小型加压(填充)排放管线,并铺设在浅且窄的沟槽中,这些沟槽沿地面轮廓布置。泵磨削功能可使固体变小,以便通过较小的排放管线输送。

该系统由一个直径较小的分支管道系统组成,并且依赖于位于污水接收房屋附近的小型泵站。来自PSS网络系统的污水被排放到重力下水道或更大的接收泵站中,以便随后运输到污水处理厂。

此类系统适用于任何规模的应用,从单个家庭到大型开发或整个社区。小型系统可能仅涉及少数家庭,而大型系统可能包括数百甚至数千个泵站。Flygt飞力监测和控制系统(从简单易用的报警管理系统到高级Scada系统)具有同样的可扩展性,可用于补充我们的压力污水系统。

因为我们根据项目的具体要求来设计我们的系统,所以您将获得针对您压力污水系统(基于室外使用的成套Flygt飞力泵站)的最佳泵送解决方案。此类成套装置由经验证的工厂和现场测试产品组成,易于安装、操作和维护,能够连续无故障地运行多年。

明白您的挑战

自20世纪80年代以来,我们设计了PSS系统,并了解您的挑战和需求。我们可以一同设计一种可靠、经济的解决方案,以满足您的特殊要求。我们能够帮您应对的一些挑战包括:

  • PSS系统设计和泵站数量计算、泵选择和管道尺寸确定
  • 可靠操作的重要性
  • 便于操作
  • 一种经济的解决方案
产品 品牌
品牌
Flygt logo
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。