您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

TAK 55 紫外线消毒系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 适用于废水(初级、二级或三级)、回用水、水产养殖的消毒 
  • 用于定制设计的模块化系统,适合500 m³/h(3 MGD)至数千m³/h(>100 MGD)的流量
  • 根据USEPA的UVDGM(2006年)、IUVA协议(2011年)以及NWRI指南(2003年/2012年),通过最先进的生物测定验证性能,包括按第22篇(Title 22)进行验收
  • 高效Ecoray紫外灯和镇流器技术
  • OptiDose控制装置——采用ÖNORM认证的紫外线强度传感器,赛莱默的Wedeco采用真正基于强度的控制理念
  • EcoTouch或PLC控制——具有SCADA通信的人性化紫外线系统控制
  • 无化学品的自动机械擦拭系统

可靠、久经验证的性能

赛莱默可定制的TAK 55紫外线系统专门设计用于净化厂工艺废水的消毒,已成功应用于全世界1000多个装置中,包括世界上最大的废水紫外线消毒系统。 

通过广泛的测试进行验证,赛莱默可为Wedeco TAK 55整个剂量范围提供可靠、客观的性能数据。Wedeco TAK 55紫外线系统是第一款明槽废水紫外线系统,不仅根据NWRI指南进行了验证,而且还符合UVDGM。此外,还获得了加州第22篇的批准,满足严格的水再利用的应用法规。

由于TAK 55紫外系统的经过验证的剂量设计,可以对设计进行微调,以符合水质、运行条件和排放要求。该方法可确保系统设计尺寸既不会过大,也不会过小。针对特定场地要求进行优化,可在不影响性能的前提下实现可能的最小紫外线系统,从而最终节省系统使用寿命期间的前期资本成本和运营成本。

TAK 55紫外线系统配备全自动刮垢系统。经独立机构证实,其具有优异的清洁性能,并能够显著减少石英保护管上沉积物的形成。该刮垢系统配有专门设计的PTFE刮垢环,该刮垢环不会中断消毒工艺,并在不添加化学添加剂的情况下进行清洁。连续工作的刮垢环频率也能很容易地适应废水的特性。

可定制的紫外灯组,智能控制

赛莱默的TAK 55紫外线系统可以根据当地条件和性能要求进行定制,包括槽深度和宽度、槽数量和每个槽的紫外灯组数量。如果需要,也可以提供备用容量。不同的灯间距选项均能确保适当的消毒,无论水质如何。

Wedeco TAK 55紫外线系统配备卓越的Ecoray紫外灯,该紫外灯能够在50%至100%之间的输入功率运行,因此具有优异的能源效率,尤其是在暗光模式下。这些紫外灯采用最新的电子镇流器技术供电,该技术与紫外灯完美匹配,以提供最高的紫外灯输出和使用寿命。 

为了实现理想的性能监测和节能,TAK 55紫外线系统采用基于传感器的OptiDose控制理念,将对包括流量、紫外线透射率和紫外线强度等运行条件进行实时监测。然后,凭借成熟的控制逻辑,OptiDose将能耗调整到满足剂量要求所需的最低水平。从而使用最少的能源实现所需剂量。