It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Pour la Journée de la Terre, réfléchissez aux avantages du passage à l’électrique

Pour la Journée de la Terre, réfléchissez aux avantages du passage à l’électrique

Tous les ans, pour la Journée de la Terre, j’aime mettre en avant une caractéristique écologique de nos pompes d’assèchement Xylem.

L’an dernier, je vous ai parlé de la manière dont nous aidons à améliorer la qualité de l’air en transformant nos pompes de location diesel Godwin pour qu’elles respectent les normes d’émissions plus exigeantes Tier 4.Cette année, comme Bob Dylan en 1965, je passe à l’électrique.

Saviez-vous que Xylem offre une large sélection de pompes d’assèchement électriques ? Connaissez-vous les avantages (pour notre planète et votre porte-monnaie) que le choix de l’électrique peut vous procurer ?

Les faits sont les suivants :

Premièrement, si les pompes diesel constituent une large partie du portefeuille d’assèchement de Xylem, nous proposons également des options électriques pour nos deux marques phares, Godwin et Flygt. Toutes les tailles de nos pompes Dri-Prime portatives de Godwin sont disponibles en version électrique. Concernant Flygt, nous sommes fiers d’être à l’origine de la première pompe immergée électrique au monde, et d’offrir une gamme plus large que jamais de ce type de pompes d’assèchement.

Passer à l’électrique n’est pas toujours possible. Souvent, dans les situations d’assèchement en urgence, l’électricité est coupée et si vous travaillez dans une zone isolée, vous ne disposez pas toujours d’un branchement électrique. C’est là que nos pompes diesel entrent en jeu. Néanmoins, si les pompes électriques sont une alternative censée, plusieurs arguments font pencher la balance en faveur de l’électrique.

Les avantages écologiques des pompes électriques

L’électricité est une énergie relativement propre comparée au diesel. Les émissions de carbone d’un moteur diesel sont visibles à l’œil nu. Un moteur électrique ne dégage aucune émission, mais les centrales où l’électricité est produite rejettent du carbone dans l’atmosphère.

Heureusement, un nombre croissant de ces centrales n’utilisent plus de combustibles fossiles « à combustion sale », mais l’énergie éolienne et solaire afin de produire en dégageant moins d’émissions de carbone, voire presque zéro. Ainsi, s’il est vrai que ni les moteurs diesel ni les moteurs électriques sont complètement propres, il est également vrai, comme le rapporte le magazine Pumps & Systems, que «  les effets préjudiciables pour l’environnement dus aux moteurs à combustion interne sont plus élevés que ceux des moteurs électriques. »

Si vous avez encore besoin d’être convaincu, repensez à Thomas Edison : il y a presque un siècle, le « père de l’âge électrique » soulignait déjà les avantages écologiques de l’électricité. « Nous sommes comme des fermiers qui abattent la clôture autour de leur maison pour s’en servir de combustible, alors que nous devrions utiliser les sources inépuisables d’énergie offertes par la Nature : le soleil, le vent et les marées » avait déclaré le magicien de Menlo Park. Une prédiction qui se confirme, tandis que de plus en plus de centrales électriques passent à des sources d’énergie vertes.

Les avantages économiques des pompes électriques

Il coûte moins cher de faire fonctionner une pompe à l’électricité qu’au diesel. Certes, le prix de ces deux sources d’énergie varie au fil du temps, mais en règle générale, l’électricité est l’alternative la moins onéreuse. Dans une étude de 2012 sur le coût comparé de moteurs destinés au pompage d’irrigation, deux professeurs en ingénierie de l’Université de Californie ont montré que sur les deux dernières décennies, le prix du diesel avait plus que doublé, contre 20 pourcent d’augmentation pour l’électricité. Par conséquent, alors que le diesel était l’option la moins chère en 1992, la situation s’est complètement inversée et il est désormais plus économique d’utiliser des moteurs électriques dans le domaine du pompage.

Les pompes électriques offrent d’autres avantages, dont une maintenance allégée, la facilité d’intégration dans les systèmes de commande numérique et la diminution du bruit. De plus, faire fonctionner une pompe électrique pendant les heures de faible consommation peut encore diminuer les coûts.

Les pompes diesel ont leurs avantages, et avec les nouvelles réglementations Tier 4, elles produisent moins d’émissions nocives et améliorent la qualité de vie des habitants des États-Unis. Mais en cette Journée de la Terre, rappelez-vous que les pompes électriques peuvent aussi être une bonne option pour vous. Et pour notre planète.

by Michael J. Delzingaro