It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Nos solutions intégrées vous donnent le plein contrôle de votre projet

Nos solutions intégrées vous donnent le plein contrôle de votre projet

Dans notre secteur, être un « obsédé par le désir de tout contrôler » peut être une très bonne chose.

En matière d’assèchements et de dérivations temporaires, vous avez besoin d’un contrôle maximal sur votre équipement en location et sur ses performances. Procéder à l’aveugle ou dans ce cas, « pomper à l’aveugle », ne peut qu’entraîner des problèmes.

Chez Xylem, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour débrider le désir de tout contrôler qui sommeille en vous :

  • Une gamme complète de pompes en location des marques Godwin et Flygt pour vos projets d’assèchement et de dérivations… pour la plupart des secteurs industriels, depuis le secteur marin jusqu’au secteur minier… pour tous les types de fluides et tous les volumes, depuis l’eau de mer jusqu’à la boue... et pour les applications immergées comme de surface.
  • Des entraînements à fréquence variable (variable frequency drives, VFD) qui adaptent automatiquement la vitesse des moteurs de pompe afin d’en augmenter l’efficacité et de réduire la consommation d’énergie... et qui surveillent l’état des moteurs comme le couple, la tension, le courant et l’énergie afin d’atténuer les effets dommageables des pics de pression « coup de bélier » pouvant survenir au démarrage ou à l’arrêt des pompes électriques.
  • Des panneaux de surveillance et de contrôle fournissant aux opérateurs des données continues en temps réel depuis les VFD… et pouvant être connectés aux capteurs de pompe, aux débitmètres et aux transducteurs de niveau afin de permettre une plus grande transparence sur le fonctionnement du système.
  • Des experts – à l’intérieur de notre société et dans notre réseau de distributeurs – présents pour vous aider à assembler tous ces éléments dans un système répondant au mieux aux besoins de votre projet.

Lorsque vous travaillez avec Xylem, vous pouvez non seulement louer les meilleurs équipements de pompage de leur catégorie équipés de panneaux de surveillance et de contrôle, mais vous avez également accès à nos ingénieurs qualifiés, nos experts en produit et nos techniciens pour que tout fonctionne correctement.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Récemment, une usine de traitement des eaux usées dans le Colorado a utilisé l’ensemble de la gamme tout-en-un Xylem pour venir à bout d’une opération de dérivation complexe. Pour mener à bien un projet d’expansion et de rénovation, cette usine avait besoin de mettre en place un système de dérivation temporaire pouvant déplacer en toute sécurité et de manière efficace jusqu’à près de 485 milliers de mètres cubes d’eaux usées par jour.


Lorsque nous avons reçu les spécifications du projet, nous avons commencé à travailler avec Wagner Rents, notre distributeur Godwin et Flygt dans le Colorado, pour élaborer la meilleure solution de dérivation possible, en location. Au fur et à mesure, nous avons découvert plusieurs problèmes potentiels et nous avons conçu une solution de pompage et d’alimentation pour y répondre.

Cette solution incluait des VFD et des panneaux de surveillance et de contrôle à distance avancés. Nos ingénieurs ont trouvé une système SCADA personnalisé connecté à six VFD, aux capteurs de pompe, aux débitmètres et aux transducteurs de niveau. Nous ainsi pu cumuler toutes les données et les intégrer dans le système SCADA du client (les opérateurs disposant ainsi d’un moyen rapide et fiable pour vérifier le bon fonctionnement de toutes les parties du système pendant la dérivation).

Il était très important que notre système de dérivation temporaire reflète le site permanent de l’usine. Une fois le contrat signé, nous avons opéré rapidement et le client a utilisé notre système de dérivation 24 h/ 24 et 7 j/ 7 pendant six mois sans problème, jusqu’à ce que l’usine de traitement puisse reprendre son fonctionnement normal.

Une expertise inégalée

C’est notre carte de visite – Pompes à louer, expertise incluse. Nous ne nous contentons pas de décrocher des contrats en espérant que tout se passe bien. Nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Notre personnel comprend les pompes, les VFD, les moniteurs et les commandes mieux que personne d’autre car nous les concevons et les construisons nous-mêmes. Nous offrons une expertise inégalée – à travers nos équipes de vente, nos ingénieurs en applications et nos distributeurs – que vous louiez ou achetiez des équipements.

Et nous écoutons, nous étudions et nous nous adaptons à l’environnement local, en fournissant les meilleures solutions personnalisées et intégrées possible répondant aux besoins des projets. Ainsi, nous permettons à nos clients de retourner à leur rôle de « maniaque du contrôle » et mener leurs projets d’assèchement et de dérivation temporaires tout en disposant d’autant d’informations, de pouvoir et de confiance qu’ils retirent de leurs installations permanentes.

by Michael J. Delzingaro