It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Flygt Experior® de Xylem réduit la consommation d’énergie de la station de pompage de 27 %

ITALIE

Défi 
La forte dépendance de la région à l’égard du tourisme met l’accent sur le maintien de la qualité de l’environnement local. Un système complexe de gestion des stations de pompage supervise un total de 14 stations de pompage qui poussent 55 000 mètres cubes d’effluent par jour vers la station d’épuration. Comodepur, l’organisme chargé de gérer le système d’assainissement de la région, doit s’assurer que l’eau traitée et purifiée qui est rejetée directement dans le lac de Côme est conforme à des normes environnementales strictes.

Solution
Xylem a conçu une solution spécifique pour le système du lac de Côme, impliquant ses commandes intelligentes Flygt SmartRun™ combinées à quatre pompes Flygt NP 3202 HT 30 kW. Après trois mois de fonctionnement, la solution Flygt Experior a permis de réaliser des économies d’énergie de 27 %, sans aucun problème de colmatage ou de blocage.

Download Case study