It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ozon-Lösung für den Zoo von Rotterdam

Ozon-Lösung für den Zoo von Rotterdam

Im vergangenen Jahr stand das Ozeaneum, eine der beliebtesten Attraktionen im Rotterdamer Zoo, vor einer großen Herausforderung: Die Ozongeneratoren waren ausgefallen. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Xylem und einem Partner vor Ort konnte ein kreativer Weg für den Übergang gefunden werden – und mit dem WEDECO Ozonsystem von Xylem auch eine dauerhafte Lösung. 

Hinter den Kulissen des Ozeaneums im Zoo von Rotterdam läuft ein komplexer Prozess zur Wasseraufbereitung ab. Dieser gewährleistet, dass die Tiere stets sauberes Wasser haben und die Besucher eine klare Sicht. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Wasseraufbereitungsprozesses ist der Abbau organischer Substanzen. Hierfür wird dem Wasser mithilfe von Ozongeneratoren Ozon zugeführt. 

„Im Ozeaneum leben Meeresbewohner, die sehr empfindlich gegenüber Veränderungen der Wasserqualität sind“, sagt Mirsada Mutapcic, chemische Analytikerin und verantwortlich für die Wasserqualität im Ozeaneum. „Der Rotterdamer Zoo legt größten Wert auf hohe Wasserqualität. Daher wurden erstklassige Reinigungssysteme installiert, die für bestmögliche Wasserbedingungen sorgen. Versagt eines dieser Systeme oder ein Ozongenerator, müssen wir sofort handeln. Denn eine erhöhte Stickstoffkonzentration – besonders Ammoniak – kann für die Tiere lebensbedrohlich sein. Beim Abbau dieser Substanzen spielt Ozon eine tragende Rolle. Fällt das System aus, wird das Wasser trüb.“ 

Als im letzten Jahr der Ozongenerator im Ozeaneum ausfiel, musste also sofort gehandelt werden. Zudem war das bestehende System nicht auf dem neusten Stand. Xylem Water Solutions Nederland B.V. ist ein bekannter Spezialist für alle Phasen des Wasserkreislaufes – einschließlich Ozon-Oxidationsanlagen. Daher wandte sich der Rotterdamer Zoo zur Lösung des Problems sofort an Xylem. Das Unternehmen beauftragte einen Partner vor Ort damit, das WEDECO Ozonsystem von Xylem zu installieren. 

„Als unser alter Ozongenerator ausgefallen war, erzählte mir einer unserer Lieferanten von den Ozongeneratoren eines niederländischen Wasserunternehmens“, so Randolph Streng, Leiter des technischen Service im Zoo von Rotterdam. „Die Technikabteilung dieses Unternehmens stellte den Kontakt zu Xylem her. Hier wiederum kannte man einen guten Partner für Fertiglösungen, der in Rotterdam ansässig ist. Xylem wandte sich sofort an diesen Partner, um herauszufinden, ob dieser eine Übergangslösung anbieten konnte. Innerhalb von zwei Tagen war das Problem mithilfe eines Containersystems gelöst.“ 

Teile des bestehenden Systems wurden ausgetauscht, sodass dieses als provisorische Desinfektionsanlage im Ozeaneum genutzt werden konnte. Zugleich wurde das Ersatzsystem zusammengesetzt. Zur Wasseraufbereitung bediente sich diese kreative Übergangslösung einer Bodensanierungs- und -klärungstechnik. 

„Innerhalb einer Woche hatten wir wieder ein Ozonsystem. Und auch das Angebot zum Austausch der defekten Anlage kam sehr zügig“, erzählt Randolph Streng. „Wir haben mit Xylems hiesigem Partner zudem einen langfristigen Wartungsvertrag abgeschlossen.“ 

Während die Übergangslösung gebaut wurde, lief der Planungs- und Bauprozess für die neue Anlage in enger Zusammenarbeit mit dem Rotterdamer Zoo ab. Die Wasseraufbereitung geschieht nun mithilfe der WEDECO Ozon-Oxidationsanlage von Xylem. Das neue System wurde Ende April dieses Jahres in Betrieb genommen und entspricht den Wünschen und Anforderungen des Zoos voll und ganz. 

Hier lesen Sie mehr über die WEDECO-UV- und -Ozonsysteme von Xylem.

von Simon