It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Die größte UV-Anlage Dänemarks ist jetzt in Betrieb

Die größte UV-Anlage Dänemarks ist jetzt in Betrieb

Pro Stunde kann das UV-System so viel Trinkwasser aufbereiten wie fast neun olympische Schwimmbecken.
 
Um die künftige Trinkwasserversorgung im Großraum Kopenhagen zu sichern, hat HOFOR (Versorgungsunternehmen für den Großraum Kopenhagen) die größte UV-Desinfektionsanlage Dänemarks in einem örtlichen Wasserreservoir installiert. Die von SILHORKO-EUROWATER konstruierte und installierte Lösung umfasst Wedeco UV-Desinfektionssysteme, die mit energieeffizienten Ecoray® UV-Lampen ausgestattet sind.

Das moderne UV-Licht-System am Wasserreservoir kann stündlich 22 Millionen Liter Trinkwasser aufbereiten. Damit ist die Anlage die größte, die je in Dänemark installiert wurde, und eine der größten in Europa.

Das Wasseraufbereitungsunternehmen SILHORKO-EUROWATER installierte das neue UV-System als Ersatz für ein älteres System, das eine geringere Kapazität hatte und weniger energieeffizient war.

Ein großer Teil der Wasserversorgung Kopenhagens wird in der riesigen Speicheranlage von HOFOR im nördlichen Teil der Stadt gespeichert. Hier fließt das Wasser aus mehreren Wasserwerken ein und durchläuft eine große Ventilstruktur. UV-Licht wird eingesetzt, um schädliche Mikroorganismen im Wasser unschädlich zu machen.

„Wir brauchten eine neue UV-Desinfektionsanlage, weil die Stadt wächst und wir ein verändertes Verbrauchsverhalten feststellen, was bedeutet, dass wir eine noch höhere Kapazität benötigen“, erklärt Erling V. Fischer, Projektleiter bei HOFOR. „Die neue UV-Anlage ist daher mehr als doppelt so groß wie die alte. Gleichzeitig haben wir die Gelegenheit genutzt, eine modernere, effizientere und nachhaltigere Technologie anzuschaffen, die einen geringeren Energieverbrauch, einen geringeren Service- und Wartungsbedarf sowie eine höhere Versorgungssicherheit gewährleistet.“

Einweihung der neuen UV-Anlage (von links nach rechts): Thorbjørn Skanse Hinge (SILHORKO-EUROWATER), Peer Krueger (Wedeco), Erling V. Fischer (HOFOR), Thomas Franz (Wedeco), Tim Rindsig (Xylem Denmark), Torben Buhl (SILHORKO-EUROWATER), David Fogde (HOFOR), Thomas Drifte (HOFOR) und Michael Petersen (HOFOR).

UV-Licht sorgt für sicheres Wasser

Die neue UV-Lösung umfasst zwei UV-Desinfektionssysteme der Marke Wedeco, von denen jedes bis zu 11 Millionen Liter Wasser pro Stunde aufbereiten kann. Dies gewährleistet eine ausreichende Kapazität zur Deckung des Verbrauchs in Kopenhagen während der Spitzenzeiten.

Die Anlagen desinfizieren das Wasser mit UV-Licht, was eine zusätzliche Sicherheit dafür bietet, dass das an die Verbraucher ausgegebene Trinkwasser von bestmöglicher Qualität ist. UV-Licht macht Bakterien, Viren und Krankheitserreger unschädlich, indem es die DNA der Mikroorganismen innerhalb weniger Sekunden aufspaltet. Die Desinfektion mit UV-Licht erfolgt ohne Beeinträchtigung des Geschmacks und der Qualität des Wassers.

Es war wichtig, die Wasserversorgung Kopenhagens während der gesamten Maßnahme aufrechtzuerhalten. Daher wurde das alte UV-System des Standorts in zwei Schritten durch die neue Lösung ersetzt, so dass ein System in Betrieb blieb, während das andere ersetzt wurde.

Die beiden neuen UV-Systeme wurden im Vorfeld auf rostfreie Fundamente geschweißt, um die Montagearbeiten vor Ort so einfach wie möglich zu gestalten. In der Praxis bedeutete dies, dass die Installation, obwohl sie die Zusammenarbeit vieler verschiedener Gruppen erforderte, in nur 18 Stunden und ohne jegliche Unterbrechung der Wasserversorgung erfolgreich abgeschlossen wurde.

„Jeder hat bei der Installation seine Aufgabe perfekt erfüllt“, berichtet Thorbjørn Skanse Hinge, UV-Produktspezialist und Projektleiter bei SILHORKO-EUROWATER, das seit 25 Jahren Wedeco-Systeme vertreibt. „Das Projekt ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man mit guter Zusammenarbeit überraschend schnell zum Ziel kommen kann.“

„Wir sind stolz darauf, dass die Wedeco UV-Desinfektionssysteme HOFOR dabei helfen, sicheres und sauberes Trinkwasser für Kopenhagen bereitzustellen, das auch den zukünftigen Bedarf decken kann“, fährt Hinge fort. „Außerdem verwendet die Wedeco K-Serie Ecoray-Lampen, die sich je nach Wasserbedingungen automatisch dimmen. Dies wird HOFOR helfen, Energie zu sparen und gleichzeitig die höchsten Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen.“

Über das neue UV-System

  • Bei den beiden UV-Anlagen handelt es sich um Wedeco K143 mit einer Leistung von jeweils 11.000 m³ (11 Millionen Liter) pro Stunde. Die Tageskapazität der UV-Lösung des Standorts beträgt somit 528.000 m³ (528 Millionen Liter)
  • Jede UV-Anlage verfügt über 11 Reihen mit 12 Ecoray-Lampen – insgesamt 132 Niederdrucklampen. Die Lampenreihen können sowohl einzeln gedimmt als auch abgeschaltet werden, um den Energiebedarf im Verhältnis zum aktuellen Wasserdurchfluss zu optimieren
  • Die Wedeco UV-Systeme erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen für Trinkwasser und sind nach UVDGM (USEPA) zertifiziert

Erfahren Sie mehr über Wedeco UV-Desinfektionssysteme

Information anfordern