Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Pariser Wasserversorger nutzt SmartBall® zur schnellen Leckageortung in Rohrleitungen

Pariser Wasserversorger nutzt SmartBall® zur schnellen Leckageortung in Rohrleitungen

Eau de Paris, das kommunale Wasserversorgungsunternehmen in Paris, Frankreich, musste in einer wichtigen, fast 100 Jahre alten Trinkwasserleitung eine Leckageortung durchführen, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Die Lösung? Die SmartBall Plattform von Xylem ermöglichte in drei effizienten Einsätzen eine schnelle und genaue Leckageortung.

Eau de Paris versorgt drei Millionen Menschen mit hochwertigem Wasser und strebt eine führende Rolle in der nachhaltigen Wasserwirtschaft an. Das Versorgungsunternehmen arbeitet aktiv mit der Optimierung seiner Abläufe, der Einführung digitaler Technologien und der Bereitstellung von Wasser für seine Kunden zu einem fairen Preis.

Im vergangenen Jahr musste Eau de Paris die 39 km lange Voulzie-Rohrleitung aus dem Jahr 1924 inspizieren. Bei dieser gusseisernen Leitung mit einem Durchmesser von 1,25 m gab es zwei Probleme.

Erstens konnte die Leitung nicht direkt von den Mitarbeitern inspiziert werden, da sie zu schmal ist, außerdem ist der Zugang zur Leitung zu begrenzt, um eine Kamera einzusetzen. Zweitens musste während der Inspektion der Betrieb aufrechterhalten werden, da die Leitung eine der Hauptadern ist, die Paris täglich mit Trinkwasser versorgt.

 

Eau de Paris, das seit mehr als 30 Jahren mit Xylem zusammenarbeitet, entschied sich für den Einsatz der SmartBall Plattform, um schnelle Ergebnisse zu erzielen.

Bei der SmartBall Plattform handelt es sich um ein freischwimmendes Inspektionsinstrument, das mit Hilfe eines hochempfindlichen akustischen Sensors Leckagen in der Größe von Nadelstichen orten kann. Außerdem kann es zur Kartierung von Rohrleitungen verwendet werden, was besonders bei älteren Rohrleitungen Vorteile bringt.

Bei der Inspektion wird SmartBall in eine Rohrleitung eingeführt, während seiner Bewegung in der Rohrleitung überwacht und anschließend wieder herausgezogen.

GPS-Koordinaten für jedes Rohrleitungsleck

Die Inspektion der Voulzie-Rohrleitung wurde in drei Abschnitten durchgeführt. Die Inspektion des ersten Abschnitts von 16 km dauerte 18 Stunden, die des zweiten Abschnitts von fast 19 km 21 Stunden und die des letzten Abschnitts von 4 km 5 Stunden. Am Ende dieses Prozesses wurden die von der SmartBall Plattform gesammelten Daten in einem Bericht zusammengefasst, in dem die Art jedes Lecks mit GPS-Koordinaten identifiziert und qualifiziert wurde.

„Dieses Experiment war ein Erfolg“, erklärt Sebastien Popot, Leiter der Projektgruppe Diagnostik bei Eau de Paris. „Digitale Innovationen wie die SmartBall Plattform sind wertvolle Helfer bei der Optimierung unserer Leitungsnetzverwaltung und der Verbesserung unseres Wassermanagements. Das kommt unseren Nutzern und der Umwelt zugute.“

Auf der Grundlage der Analyse des von Xylem zur Verfügung gestellten Inspektionsberichts konnte Eau de Paris schnell mit der Behebung der Lecks beginnen und Rohrleitungsreparaturen priorisieren.

Erfahren Sie mehr über Xylems Lösungen zum Inspizieren von Rohrleitungen.

 
Information anfordern