Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Xylem nimmt neue Trockenschacht-Testanlage in Betrieb

Xylem nimmt neue Trockenschacht-Testanlage in Betrieb

Xylem hat eine neue Trockenschacht-Testanlage für Pumpen mit hoher Förderleistung in seiner globalen Produktionsanlage im schwedischen Emmaboda in Betrieb genommen. Die neue Anlage ermöglicht das Testen von Abwasserpumpen bis zu 9.000 kg in horizontalen und vertikalen Konfigurationen in einer trockenen Umgebung. Kunden können detaillierte, genaue Leistungsdaten für ihren gewünschten Einsatzzweck erhalten.

Der neue Testschacht ist besonders für Xylems Kunden aus dem öffentlichen Sektor interessant, die ihre 

Regenwassermanagementinfrastruktur ausbauen möchten. Es wird erwartet, dass die Verluste weltweit aufgrund von Veränderungen der Wettermuster von $6 Milliarden im Jahr 2005 bis auf $52 Milliarden im Jahr 2050 steigen werden. Xylems neue Trockenschacht-Testanlage erfüllt die Testanforderungen der Kunden, die durch die Anschaffung von Regenwasserpumpen mit hoher

In Europa kann Xylem durch die Trockenschacht-Testanlage die Lieferzeiten der Pumpen reduzieren, die Witness-Tests in einer trockenen Installation erfordern. Bislang mussten die Pumpen entweder zu Xylems Kundentestanlage in die USA geschickt werden oder zu einer externen Testanlage. Jetzt können Kunden vor Ort in Xylems Produktionsanlage in Emmaboda bei den Tests dabei sein, wo sie nicht nur von den eigentlichen Tests profitieren. Sie erhalten auch fachmännischen Rat und können andere Teile des Werks besuchen, um sich den Herstellungsprozess in seiner Gesamtheit anzusehen und sich einen Überblick über Xylems umfassende Anpassungsmöglichkeiten zu verschaffen.

„In Emmaboda testen wir bereits seit vielen Jahren Tauchpumpen mit hoher Förderleistung in Nassanwendungen, wodurch unsere Kunden Leistungsmessungen in Echtzeit durchführen können, was das Vertrauen in ihre Kaufentscheidung untermauert“, erklärt Benny Moline, Production Engineer bei Xylems Anlage in Emmaboda. „Außerdem nutzen unsere Kunden gern die Gelegenheit, unserer modernen Gießerei, unseren Produktionslinien, dem Showroom und dem Flygt Museum einen Besuch abzustatten. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir ab jetzt auch Kunden, die Abwasserpumpen kaufen, den gleichen Service bieten können.“

Die neue Testanlage macht es zudem für Xylem leichter, Kunden aus dem Industriesektor gerecht zu werden, die aufgrund strenger, industrieller Standards häufig sehr spezifische Anforderungen an die Tests stellen. Die Testanlage wird wichtige Leistungsdaten liefern, einschließlich bestem Arbeitspunkt und Haltedruckhöhe (NPSH), was die Erfüllung von Auflagen sicherstellt und dem Kunden Sicherheit bietet. Außerdem helfen die Leistungsdaten Xylems Ingenieuren, das Hydraulikdesign kontinuierlich zu verbessern.

Die Gemeinde Nassau County im US-Bundesstaat New York ist der erste Kunde, der die neue Testanlage in Zusammenhang mit einem Auftrag über vier trocken aufgestellte, horizontal installierte Flygt CZ3800 Abwasserpumpen – Xylems größte Flygt Pumpen – nutzen wird. Die Pumpen werden eingesetzt, um die Kapazitäten der Gemeinde beim Regenwassermanagement zu erhöhen. Anfang des Monats waren Vertreter von Nassau County in Emmaboda, um bei einem Vor-Ort-Test der Pumpen und bei der Einweihungsfeier des Testschachts dabei zu sein.

Lars-Göran Nilsson, Vice President of Operations bei Xylems Emmaboda Anlage berichtet: „Die erste Gruppe der CZ3800 Pumpen hat Ansaugflansche mit einem Durchmesser von 100 cm und Austrittsflansche mit 80 cm Durchmesser. Die Pumpen benötigen einen Durchfluss von 140 000 l/min – eine hohe Durchflussrate, die wir jetzt dank der Installation der neuen Trockenschacht-Anlage mit dazugehörender Verrohrung testen können.“

Foto: Marie-Louise Lennartsson, Order Specialist bei Great & Grey mit Benny Moline, Production Engineer bei Xylem Emmaboda.

Förderleistung besser auf extreme Wetterereignisse vorbereitet sein wollen.