Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Xylem liefert Wasser-aufbereitungs-lösung für das neue Levi’s® Stadium

Xylem liefert Wasser-aufbereitungs-lösung für das neue Levi’s® Stadium

Das neue, $1,3 Milliarden teure Levi’s® Stadium in Santa Clara, Kalifornien, die Heimarena der San Francisco 49ers, ist ein Vorbild an Nachhaltigkeit. Das Stadion hat ein 2 500 m2 großes, begrüntes Dach, die Owner-Suiten sind mit recyceltem Holz ausgebaut und die Gastronomie wird von regionalen Anbietern bestritten. Aber keines dieser umweltfreundlichen Merkmale ist für den Betrieb so entscheidend wie die Verwendung von Brauchwasser für die Toilettenspülung und die Bewässerungssysteme.

Bis zu 85 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs in dem 68 500 Plätze Stadion wird durch Brauchwasser gedeckt. California Hydronics Corp. entschied sich beim Bau des Druckerhöhungssystems für Xylems Bell & Gossett Produkte. Das System ist mit dem Wasseraufbereitungssystem des Santa Clara Valley Water Districts verbunden, was dem Stadion die Möglichkeit gibt, bei der Toilettenspülung und der Bewässerung des Spielfelds, des begrünten Dachs und anderer Flächen auf Trinkwasser verzichten zu können, was in dem von Trockenperioden heimgesuchten Kalifornien besonders wichtig ist.

„Ein Brauchwasser-Druckerhöhungssystem stellt sicher, dass bei großem Ansturm auf die Toiletten die erforderliche Wassermenge zur Verfügung steht, wie z. B. in der Halbzeit des Spiels“, erklärt Mark Handzel, Vizepräsident, Product Regulatory Affairs und Leiter, HVAC gewerbliche Gebäude, Bell & Gossett, einer Xylem Marke.

Alle Toiletten gleichzeitig spülen

Die „Superspülung“ wurde im April 2014 durchgeführt, um vor der Eröffnung des Stadions die volle Betriebsfähigkeit des Systems sicherzustellen. Während des 30-minütigen Tests betätigten Hunderte von Arbeitern und Freiwilligen gleichzeitig sämtliche Toiletten- und Urinalspülungen und drehten im gesamten Stadium die Wasserhähne auf.

Superflush.jpg

Freiwillige versammeln sich, um die „Superspülung“ zu koordinieren.

„Die B&G/CHC Systemlösung schaffte es mit Bravour“, erzählt Handzel.

Im Levi’s® Stadium gibt es doppelt so viele Toiletten wie im Candlestick Park, dem ehemaligen Stadion der 49ers, und es wird davon ausgegangen, dass sich durch eine effizientere Infrastruktur deutliche Wassereinsparungen erzielen lassen. Laut Schätzungen des Wasserbedarfs des Stadions werden 84 Prozent des Wasserverbrauchs durch Brauchwasser gedeckt, was einer Menge von mehr als 158 Mio. Litern pro Jahr entspricht.

Lieferung eines hochleistungsfähigen Systems

Sämtliche Bell & Gossett Produkte, die im Stadion eingebaut wurden, sind für ihre Effizienz bekannt. Die Sanitärfachfirmen ACCO und FW Spencer halfen bei der Auswahl der Bell & Gossett Kreiselpumpen und der Goulds Water Technology e-SV Mehrstufen-Kreiselpumpen, die für das Brauchwasser-Druckerhöhungssystem verwendet wurden.

„Das System musste innovativ und sehr leistungsstark sein“, berichtet Kevin Coyne, Vizepräsident bei FW Spencer. „Aufgrund unserer langen, erfolgreichen Zusammenarbeit mit California Hydronics Corp wussten wir, dass die Bell & Gossett Produkte diese Vorgaben erfüllen würden.“

National führend bei umweltfreundlichem Design

Das Stadion wurde als erstes NFL-Stadion mit dem Goldzertifikat Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) ausgezeichnet. „Bei der Planung und beim Bau wurde jedes Detail im Hinblick auf Nachhaltigkeit geprüft“, berichtet Ken Carey von California Hydronics Corp. „Dieses Projekt hat neue Maßstäbe gesetzt, denen andere folgen werden.“

Die 49ers hatten ihr erstes Spiel im Levi’s® Stadium während der NFL-Preseason im August 2014. Das Stadion ist Veranstaltungsort der Super Bowl 50 am 7. Februar 2016, einem Ereignis, zu dem mehr als 70 000 Zuschauer erwartet werden.

Lesen Sie hier, wie Xylem anderen Unternehmen bei Wasserlösungen behilflich war.

____________________

Faktenbox: Die Wahl der richtigen Ausrüstung

ACCO, das für die mechanischen Anlagen des Projekts zuständige Unternehmen, setzte eine Reihe von Bell & Gossett Produkten ein wie z. B.:

– Rolairtrol Zentrifugalabscheider

– Series 60 Inline-Pumpen

– 1510 Saugpumpen mit zentraler Ansaugung

– VSX Saugpumpen mit doppelter Ansaugung für die hydraulischen Systeme.

Xylem Bell & Gossett Wärmetauscher mit gelöteten Platten und dedichtete GPX Plattenwärmetauscher sowie Rahmenwärmetauscher wurden ebenfalls ausgeschrieben und für das Projekt geliefert. Sie bieten eine optimale thermische Leistung für das Wasserkondensatsystem, da die meisten der Klimaanlagen und Speisenkühler mit Wasserkühlung arbeiten.

von Simon