Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Xylem Technologie hilft, auf den Philippinen vor Monsunüber-schwemmungen zu schützen

Xylem Technologie hilft, auf den Philippinen vor Monsunüber-schwemmungen zu schützen

In den zentralen Gebieten der Hauptstadt Manila werden zwei Pumpstationen mit Flygt Rotationspumpen aufgerüstet, um die Wohngebiete vor den Monsunüberschwemmungen zu schützen. Xylems Flygt Technologie, die mehr als einer halben Million Menschen zugutekommt, wird die Förderleistung der Stationen um 25 % erhöhen, wodurch das Überschwemmungsrisiko reduziert und die Umweltgegebenheiten sowie die sanitären Bedingungen der Stadt verbessert werden. 

Die Xylem-Lösung ist die erste ihrer Art, die in den Philippinen entwickelt wurde. Die Xylem Flygt PL7121 Rotationspumpen mit rostfreien Propellern werden die Pumpen in den Pumpstationen Aviles und Valencia in den überschwemmungsgefährdeten Bezirken Manilas San Miguel, Nagtahan, Paco, Pandacan, Santa Ana und Santa Mesa ersetzen und eine erhöhte Förderleistung von 18 000 l/s bzw. 14 000 l/s liefern. Mit den Pumpen wird das lokal ablaufende Wasser in den in der Nähe gelegenen Fluss Pasig geleitet, wodurch ein Sammelbecken geschaffen wird und somit Überschwemmungen in der Gegend verhindert werden. Zu den Gebäuden, die hierdurch geschützt werden, gehören der berühmte Malacañang-Palast, die offizielle Residenz und der hauptsächliche Arbeitsplatz des philippinischen Präsidenten. 

Laut Metro Manila Development Authority (MMDA), der Behörde, die für die Stadtentwicklung verantwortlich ist, wird das neue System den Alltag der Menschen, die in den nördlichen Stadtteilen Manilas leben, dramatisch verändern sowie die Volksgesundheit und den Grundstückswert in der Gegend durch Verbesserung der örtlichen Gegebenheiten erhöhen und somit zu einem positiven Schneeballeffekt für die lokale Wirtschaft führen. 

Die Entscheidung fiel auf Xylems Flygt Technologie aufgrund ihrer hohen Effizienz und Kapazität und ihrer geringen Betriebs- und Wartungskosten. Außerdem wird die Lärmbelastung, die bei dem bisherigen System ein Problem darstellte, markant reduziert bzw. eliminiert, da Flygt Pumpen nicht mit Dieselmotoren, sondern mit elektrischen Antrieben arbeiten. 

Alex Evaristo, Vertriebsleiter für Xylem Philippines, berichtet: „Flygt Rotationspumpen sind hochmoderne, leistungsstarke Tauchpumpen, die perfekt für diesen Einsatz geeignet sind. Wir freuen uns, den Behörden in Manila dabei behilflich sein zu können, die Lebensbedingungen der Menschen mit unserer innovativen Technologie zu verbessern und gleichzeitig eine kostengünstige, nachhaltige Lösung des Überschwemmungsproblems zu liefern.“ 

Der Bau der Pumpstationen wurde im April diesen Jahres begonnen und es wird davon ausgegangen, dass sie Ende Oktober 2014 in Betrieb genommen werden können.

von Simon