Pumpen, die zur Reinigung von Produkten für die Obst- und Gemüseverarbeitung eingesetzt werden, sind anfällig für Verschleiß durch Sand, Erde und Verunreinigungen, die unvermeidlich mit dem Erzeugnis reinhergehen. Bei hohem saisonalem Zeitdruck kann eine defekte Pumpe enorme Ausfallzeiten verursachen. Der Bedarf an qualitativ hochwertigem Prozesswasser für die Spülung des Endprodukts ist von entscheidender Bedeutung. UV- oder Ozontechnologien sind ein wachsender Vorteil, um eine gleichbleibende Qualität des Endproduktes zu gewährleisten.
Fallstudien
A leader in packaged fruits leverages ozone for maximum disinfection and improved food safety
In the frozen food industry, Listeria is a particularly challenging bacteria as it does not go dormant at low temperatures. Bacterial counts also naturally increase throughout processing and packaging, which requires the operator to closely monitor bacterial levels and conduct complete shutdowns for CIP when necessary.
Improve Plant Cleanliness and Reduce Production Downtime
Minimizing downtime while maintaining excellent plant sanitation and smooth operations are critical in processing fresh produce, such as tomatoes, which have a limited harvest season of approximately 100 days. With hundreds of tons of tomatoes arriving by truck daily, the plant needed every advantage to ensure cleanliness and keep it running like clockwork. As traditional biocides simply retard microbial growth, periodic plant sanitization shutdowns are required since these biocides do not completely kill the bacteria. In attempt to improve the overall efficiency and cleanliness of the plant....
Mehr Informationen anfordern
Wenden Sie sich an Xylem, um weitere Informationen zu verfügbaren Lösungen zu erhalten.