Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Bergbau

Wasserverschwendung reduzieren, Ausfallzeiten minimieren und den Minenbetrieb optimieren

Quellwasser ist ein knappes Gut, und Bergbaustandorte weltweit stehen unter zunehmendem Druck hinsichtlich jedes Tropfens, den sie verbrauchen. Die Bergbauexperten von Xylem arbeiten mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass die Wassersysteme an Ihrem Bergbaustandort effizient und vorschriftsgemäß betrieben werden und dass Wiederverwendungsmöglichkeiten in die Lösung integriert sind. Unsere fortschrittlichen Pumpsysteme, umfassenden Aufbereitungslösungen und intelligenten Überwachungstechnologien gewährleisten einen zuverlässigen Wassertransport in großen Mengen – selbst unter schwierigsten Bedingungen, ob über kilometerweite Steppen oder aus großen Tiefen unter der Erde. 

Untertagebau

Wo unkontrollierter Wassereintritt die Produktion zum Stillstand bringen, die Sicherheit der Beschäftigten gefährden und kritische Infrastrukturen beschädigen kann, sind die robusten Tauchmotorpumpen von Xylem speziell für die extremen Bedingungen in großer Tiefe unter der Erdoberfläche konzipiert – mit bewährter Zuverlässigkeit in Hochtemperatur-, Hochdruck- und abrasiven Umgebungen, in denen ein Ausfall schlicht keine Option ist. Sobald das Wasser erfasst ist, ist sein effizienter Transport durch komplexe unterirdische Netzwerke zurück an die Oberfläche entscheidend für den reibungslosen Betrieb. In wasserarmen Regionen ist die Minimierung von Verlusten beim Transport ebenso wichtig wie das Wasser selbst.

In-situ-Bergbau

Bei In-situ-Bergbauoperationen, bei denen Wasser nicht nur verwaltet, sondern als primäres Prozessmedium für die Gewinnung eingesetzt wird, bestimmen Aufbereitungsqualität und Wiederverwendungseffizienz sowohl den betrieblichen Erfolg als auch die langfristige Umweltverantwortung. Die umfassenden Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen von Xylem sind speziell für In-situ-Wiederverwendungsanwendungen konzipiert und ermöglichen es Betreibern, aufbereitetes Prozesswasser zurückzugewinnen, zu recyceln und wieder in Laugungs- und Extraktionskreisläufe einzuspeisen – wodurch der Süßwasserbedarf und das Einleitungsvolumen in Regionen, in denen jeder Liter zählt, erheblich reduziert werden.

Tagebau

Ob Ihr Standort ein Steinbruch oder ein Tagebau ist – Wassertransport und eine effektive Wasseraufbereitung sind unerlässlich. Das Fördern von Wasser aus einem offenen Bereich an die Oberfläche und die normkonforme Aufbereitung durch die Entfernung von abfiltrierbaren Stoffen, Metallen und anderen Schadstoffen ist entscheidend für den reibungslosen Betrieb eines Minenstandorts. Unabhängig von der Art Ihres Bergbaubetriebs arbeiten die Ingenieure von Xylem eng mit Ihrem Team zusammen, um integrierte Wassersysteme zu entwickeln, die auf die spezifischen Wasserqualitätsanforderungen Ihres Standorts zugeschnitten sind – von der Rohwasseraufbereitung und dem Prozesswasserrecycling bis hin zur Abwasserveredelung und Zero-Liquid-Discharge-Strategien. Unsere AQUA Pro-Servicefachleute verfügen über fundiertes Anwendungs-Know-how in allen drei Bergbaudisziplinen und unterstützen Sie dabei, die Aufbereitungsleistung zu optimieren, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und Ihre ESG-Ziele (Environmental, Social and Governance) zu erreichen. Wir verstehen, wie ein nachhaltiger Bergbaubetrieb den umliegenden Gemeinden zugutekommen und langfristigen Mehrwert schaffen kann – und wir sind entschlossen, Sie bei einem verantwortungsvollen Wassermanagement zu unterstützen.

 

Mehr Informationen anfordern

Wenden Sie sich an Xylem, um weitere Informationen zu verfügbaren Lösungen zu erhalten.