It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Mehr als nur eine Pumpe: Wie intelligente Umwälzpumpen die Leistung von HLK-Anlagen verändern

Früher war die Auswahl einer Umwälzpumpe eine relativ einfache Aufgabe. Heute ist sie mit weitaus umfassenderen Erwartungen verbunden. Von Planern und Installateuren wird erwartet, dass sie Heiz- und Kühlsysteme liefern, die effizient, zuverlässig, einfach in Betrieb zu nehmen und für den Endnutzer komfortabel sind. Dies müssen sie zudem in einem Markt tun, der von hohen Energiepreisen, strengeren Vorschriften und immer komplexeren Systemkonzepten geprägt ist.

Daher hat sich die Diskussion verschoben. Es geht nicht mehr nur darum, eine Pumpe zu finden, die technisch zur Anwendung passt. Häufiger lautet die eigentliche Frage: Welche Lösung hilft Fachleuten dabei, das beste Gesamtergebnis für das System zu erzielen und gleichzeitig die Installation und Inbetriebnahme überschaubar zu halten?

Um zu verstehen, wie sich diese Anforderungen entwickeln, haben wir mit Andras Kovac, Bereichsleiter Produktmanagements für Gebäudetechnik bei Lowara, darüber gesprochen, welche Erfahrungen Planer und Installateure derzeit in der Praxis machen und wie die Auswahl der Umwälzpumpe die Leistung weit über die Pumpe selbst hinaus beeinflusst.

F: Was sind die größten Herausforderungen, denen Planer und Installateure heute gegenüberstehen?

A: Eine der wichtigsten Veränderungen ist, dass HLK-Anlagen wesentlich dynamischer geworden sind. Mit der zunehmenden Verbreitung von Wärmepumpen, Hybridsystemen und Anwendungen mit variablem Durchfluss sind Installationen nicht mehr so vorhersehbar wie früher. Gleichzeitig stehen die Planer und Installateure dieser Anlagen unter dem Druck, schnell zu arbeiten, Fehler zu vermeiden und dennoch ein hohes Leistungsniveau zu gewährleisten.

Die Herausforderung besteht also nicht einfach darin, das System zum Laufen zu bringen. Es geht vielmehr darum, sicherzustellen, dass es effizient läuft, das richtige Maß an Komfort bietet und keinen unnötigen Aufwand bei der Inbetriebnahme oder späteren Wartungseinsätzen verursacht. Genau hier spüren viele Fachleute den größten Druck.

F: Wie haben sich die Kundenerwartungen verändert?

A: Kunden erwarten mehr Beständigkeit als früher. Ob in Wohn- oder Gewerbegebäuden – sie wünschen sich Komfort, einen geringen Energieverbrauch und einen leisen Betrieb. Außerdem erwarten sie, dass die Systeme von Anfang an einwandfrei funktionieren, ohne dass wiederholte manuelle Anpassungen erforderlich sind.

Das hat direkte Auswirkungen auf Installateure und Planer. Die meisten Endnutzer werden sich zwar nie Gedanken über die Umwälzpumpe selbst machen, aber sie werden es bemerken, wenn das System laut, instabil oder im Betrieb teuer ist. In diesem Sinne hat die Auswahl der Komponenten einen sehr sichtbaren Einfluss auf das gesamte Kundenerlebnis.

F: Was sind die häufigsten Fehler bei der Auswahl von Umwälzpumpen?

A: Eine Überdimensionierung ist nach wie vor eines der häufigsten Probleme. Sie resultiert oft aus dem Wunsch, auf Nummer sicher zu gehen, kann in der Praxis jedoch zum Gegenteil des Beabsichtigten führen: höherer Energieverbrauch, stärkerer Verschleiß und weniger effizienter Betrieb.

Ein weiteres Problem ist, dass manche Systeme immer noch mit einer recht statischen Denkweise ausgelegt werden, obwohl der tatsächliche Betrieb von HLK-Anlagen mittlerweile wesentlich variabler ist. Ein System mag auf dem Papier korrekt erscheinen, doch wenn die Umwälzpumpe nicht für die tatsächlichen Betriebsbedingungen geeignet ist, kann die Leistung im täglichen Einsatz darunter leiden. Die richtige Wahl ist in der Regel nicht die größte Variante, sondern diejenige, die der tatsächlichen Funktionsweise des Gebäudes im Laufe der Zeit entspricht.

F: Worauf sollten Fachleute stattdessen achten?

A: Es ist hilfreich, über den anfänglichen Kaufpreis hinauszuschauen und die Gesamtauswirkungen auf die Anlage zu berücksichtigen. Eine gut ausgewählte Umwälzpumpe kann den Energieverbrauch senken, die Inbetriebnahme vereinfachen und die langfristige Zuverlässigkeit verbessern.

Diese umfassendere Sichtweise gewinnt auf dem gesamten Markt zunehmend an Bedeutung. Fachleute fragen sich immer häufiger nicht nur, ob eine Pumpe passt, sondern auch, ob sie ihnen hilft, die Arbeit effizienter zu erledigen und über die gesamte Lebensdauer des Systems hinweg überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Darin liegt oft der wahre Mehrwert.

F: Wo liegt für Installateure bei Anwendungen im Wohnbereich der größte Druck?

A: Bei Wohnbauprojekten spielen Schnelligkeit und Einfachheit eine große Rolle. Installateure arbeiten oft unter hohem Zeitdruck, insbesondere bei Austauscharbeiten, und benötigen Produkte, die sich unkompliziert einbauen und leicht in Betrieb nehmen lassen.

Hier kommt die Lowara ecocirc-Reihe besonders zum Tragen. Ihr kompaktes Design und die einfache Installation tragen dazu bei, dass Austauscharbeiten schneller und unkomplizierter vonstattengehen. Für den Endverbraucher bedeutet das zudem von Anfang an einen geringeren Energieverbrauch und einen leiseren Betrieb.

F: Und wo liegt der Mehrwert von Lowara ecocirc+?

A: Je variabler die Systeme werden, desto wertvoller wird die automatische Anpassung. Viele HLK-Anlagen arbeiten nicht unter konstanten Bedingungen, daher reduziert eine Pumpe, die auf Bedarfsänderungen reagieren kann, den Bedarf an manuellen Eingriffen und trägt dazu bei, einen effizienten Betrieb aufrechtzuerhalten.

Das ist die Aufgabe von ecocirc+. Es passt sich automatisch an wechselnde Bedingungen im System an, was die Inbetriebnahmezeit verkürzen, Anpassungen vor Ort reduzieren und im täglichen Betrieb für  einen geringeren Energieverbrauch sorgen kann.

Intelligentere Steuerung vor Ort: Mit der myecocirc-App lässt sich die Pumpe über das Smartphone verbinden, was die Einrichtung, Einstellung und tägliche Bedienung vereinfacht.

F: Wie sieht es bei größeren gewerblichen Anlagen aus? Was benötigen Planer und Installateure dort am dringendsten?

A: In gewerblichen Gebäuden besteht die größte Herausforderung oft darin, die Komplexität zu bewältigen und gleichzeitig die Leistung unter Kontrolle zu halten. Diese Anlagen können mehrere Kreisläufe, wechselnde Bedarfsprofile und hohe Erwartungen hinsichtlich Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit und Betriebskosten umfassen. Wenn etwas nicht richtig funktioniert, sind die Folgen in der Regel sichtbarer und kostspieliger als bei kleineren Anlagen.

Hier kommt die Lowara ecocirc XL ins Spiel. Sie ist für gewerbliche Anlagen mit variablem Bedarf ausgelegt und lässt sich in Gebäudemanagementsysteme integrieren, wodurch Betreiber eine stabile Leistung aufrechterhalten und gleichzeitig den Energieverbrauch unter Kontrolle halten können.

Ein gutes Beispiel ist das Quellenhof Luxury Resort Lazise am Gardasee, wo das Wassermanagement sowohl für den Komfort der Gäste als auch für das Nachhaltigkeitskonzept der Anlage von zentraler Bedeutung ist. Das Resort umfasst einen 2.000 m² großen Wellnessbereich sowie 68 Zimmer und Suiten. Um eine sofortige Warmwasserzirkulation in jedem Zimmer zu gewährleisten, wurde ein ecocirc XL-Umwälzsystem mit zwei ecocirc XLplus N 32-120F-Einheiten installiert. Diese Anordnung sorgt dafür, dass das Wasser durch das Rückgrat des Systems zirkuliert und das Warmwasser den am weitesten entfernten Raum in 4–5 Sekunden erreicht, während der abwechselnde Pumpenbetrieb dazu beiträgt, die Effizienz aufrechtzuerhalten.

Im Quellenhof Luxusresort Lazise sorgt ein intelligentes Wassermanagement für ein nahtloses Gästeerlebnis und unterstützt gleichzeitig einen effizienten Betrieb.

F: Wie wichtig sind Nachhaltigkeit und Compliance heute bei dieser Entscheidung?

A: Sie spielen mittlerweile eine zentrale Rolle. Nachhaltigkeit wird nicht mehr als optionales Extra betrachtet. In vielen Projekten ist sie bereits eine praktische Anforderung, und das beeinflusst die Produktauswahl von Anfang an.

Lowara unterstützt diese Anforderungen auf verschiedene Weise. Hocheffiziente Umwälzpumpen tragen dazu bei, den Energieverbrauch im Betrieb zu senken, der in der Regel den größten Teil der Umweltbelastung eines Produkts ausmacht. Außerdem stellen wir Umweltproduktdeklarationen (EPDs) zur Verfügung, die von unabhängigen Stellen verifizierte Informationen zu den Umweltauswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg liefern. Da diese Deklarationen den Produktkategorieregeln (PCRs) folgen, bieten sie eine standardisierte Vergleichsgrundlage und können Lebenszyklusanalysen auf Gebäudeebene sowie Zertifizierungsverfahren wie LEED oder BREEAM unterstützen.

Für Planer, Berater und Endnutzer bedeutet dies mehr Transparenz und größeres Vertrauen, dass die gewählte Lösung sowohl aktuelle Anforderungen als auch zukünftige Erwartungen erfüllt.

F: Welchen Unterschied macht die richtige Lösung aus Sicht des Installateurs vor Ort?

A: In der Regel sind die Vorteile sehr praktischer Natur. Installateure schätzen Produkte, die intuitiv und zuverlässig sind und bei der Installation weniger Probleme verursachen. Wenn dies der Fall ist, werden die Arbeiten schneller abgeschlossen, es treten weniger Fehler auf und die Übergabe an den Kunden verläuft in der Regel reibungsloser.

Letztendlich ist es genau das, worauf es im Arbeitsalltag ankommt. Die richtige Lösung verringert Reibungsverluste vor Ort und gibt Installateuren mehr Sicherheit, dass das System nach ihrer Abreise wie erwartet funktioniert.

F: Welche Trends werden die Zukunft der Pumpentechnik im HLK-Bereich prägen?

A: HLK-Anlagen werden vernetzt, variabler und stärker auf Effizienz ausgerichtet sein. Mit zunehmender Elektrifizierung, insbesondere durch den breiteren Einsatz von Wärmepumpen, müssen Pumpen auf ein breiteres Spektrum an Betriebsbedingungen reagieren können.

Das bedeutet, dass Umwälzpumpen eine aktivere Rolle für die Systemleistung spielen werden als in der Vergangenheit. Für Planer und Installateure ist die Konsequenz klar: Die beste Wahl ist nicht nur die, die die technischen Anforderungen erfüllt, sondern die, die die Installation und Inbetriebnahme des gesamten Systems vereinfacht und es langfristig effizienter macht. In diesem Sinne ist die Auswahl der richtigen Umwälzpumpe nicht nur eine technische Entscheidung. Sie ist ein praktischer Weg, um die Ergebnisse sowohl für Fachleute als auch für ihre Kunden zu verbessern.