It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Der Zustand von Reinstwasser: Einblicke von UltraFacility

UltraFacility 2025 hat hervorgehoben, wie sich die Strategie für Reinstwasser (UPW) in der Halbleiterherstellung entwickelt. Da die Spanproduktion wächst und die Prozesskomplexität zunimmt, bringen die Hersteller engere Reinheitsanforderungen mit höheren Wiederverwendungsraten und wechselnden Quellwasserbedingungen in Einklang. Die Aufrechterhaltung einer stabilen Wasserqualität, der Schutz der Ausbeute und die Entwicklung widerstandsfähiger Systeme sind jetzt zentrale Prioritäten, da die Einrichtungen skalieren, um das KI-getriebene Wachstum zu unterstützen.

7 Mai 2026 Alan Knapp
Industrial Water Reuse Microelectronics

Jahrzehntelang war das Ziel von Wassersystemen für die Mikroelektronik einfach: die höchstmögliche Reinheit zu erreichen. Dieses Ziel bleibt entscheidend. Aber heute definiert die Reinheit allein nicht die Leistung. 

Da die Produktion ansteigt, um dem KI-Boom- und Chip-Design gerecht zu werden, benötigen Halbleiterhersteller Reinstwassersysteme, die mit Stabilität arbeiten. Eine zunehmende interne Wiederverwendung, variable Quellwassermengen und engere Betriebsmargen bedeuten, dass die Frage nicht mehr einfach ist: „Wie sauber ist das Wasser?“ „Kann das System diesen Reinheitsgrad zuverlässig liefern, jeden Tag, im vollen Produktionsmaßstab?“ 

Auf der UltraFacility 2025, einem führenden Forum für die Infrastruktur von Halbleiteranlagen, konzentrierten sich Ingenieure und Betriebsleiter auf diesen Wandel. Wassersysteme sind keine Infrastruktur mehr. Ihre Stabilität und Anpassungsfähigkeit wirken sich direkt auf Ertrag, Betriebszeit, Kostenkontrolle und die Fähigkeit aus, die Produktion mit Zuversicht zu skalieren.

Einblicke von Xylems führendem Unternehmen für Mikroelektronik 

Im Folgenden stellt Alan Knapp, Senior Director, Business Development – Microelectronics bei Xylem, seine Erkenntnisse aus der UltraFacility 2025 vor. Alan und sein Team helfen Halbleiterkunden bei der Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Reinstwasser, Abwasser und Nachhaltigkeit. Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Industriewasser arbeitet er direkt mit Herstellern zusammen, die sich mit zunehmend komplexen Anforderungen an Reinheit und Wiederverwendung befassen. 

Sie sind ein langjähriger UltraFacility-Teilnehmer. Wie hat sich der Schwerpunkt der Konferenz und der Mikroelektronikbranche im Laufe der Zeit entwickelt? 

Als ich zum ersten Mal an der UltraFacility teilnahm, konzentrierte sich das Gespräch darauf, die Reinheitsgrenzen zu verschieben – mehr Verunreinigungen zu entfernen, niedrigere Erkennungsgrenzen zu messen und einzelne Aufbereitungstechnologien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung des Wasserverbrauchs im Prozess lag. Dies ist immer noch wichtig, insbesondere da die Spankonstruktionen schrumpfen und die Toleranz für Schwankungen abnimmt, während die Anzahl der Prozessschritte zugenommen hat, was zu einer höheren UPW-Nachfrage führt.

Was sich geändert hat, ist der breitere Kontext. Das Produktionsvolumen wächst rasant, was zum Teil auf KI und eine fortschrittliche Rechennachfrage zurückzuführen ist. Gleichzeitig erhöhen Fabriken die interne Wasserwiederverwendung, um Kosten und Versorgungsrisiken zu steuern. 

Der Fokus hat sich von der Erreichung der höchsten Reinheit isoliert auf die Aufrechterhaltung der systemweiten Stabilität unter realen Betriebsbedingungen verlagert. Die heutige Frage lautet: Wie halten wir das Wasser konstant sauber, während wir die Produktion skalieren und die Wiederverwendung maximieren – ohne die Erträge zu gefährden?

Wie schaffen sich neue Zuverlässigkeitsrisiken für UPW-Systeme durch den Wandel des Quellwassers? 

Die Variabilität des Quellwassers wird zu einer praktischen Überlegung. In einigen Regionen wechseln sich die Fabriken zwischen unterschiedlichen kommunalen Versorgungen ab – wie Oberflächenwasser und Grundwasser – die sehr unterschiedliche chemische Eigenschaften haben können. In Gresham, Oregon, können die Einrichtungen zwischen Brunnenwasser und Oberflächenwasser wechseln. In Teilen der Bay Area verlassen sich Hersteller auf mehrere Wasserquellen mit unterschiedlichen mineralischen und organischen Profilen. 

Selbst bescheidene chemische Veränderungen können sich auf Membranen, Ionenaustauschharze und nachgelagerte Poliersysteme auswirken. 

In vielen Fällen kommt die größere Variabilität jedoch aus dem Inneren der Einrichtung. Da die Anlagen mehr Prozesswasser zurück in das UPW-System recyceln, werden die Restverunreinigungen konzentrierter. Jede Erhöhung der Wiederverwendung verengt die Betriebsmarge. 

Kleine vorgelagerte Veränderungen, sei es aus gemischtem Quellwasser oder einem internen, recycelten Strom, können durch den Aufbereitungsstrang strömen. Die Gestaltung auf Variabilität, nicht auf ideale Ausgangsbedingungen, ist entscheidend. Das bedeutet die Integration flexibler Vorbehandlungs-, Echtzeitüberwachungs- und adaptiver Steuerungsstrategien, die eine stabile Leistung bei sich weiterentwickelnden Eingaben und Wiederherstellungsraten gewährleisten. 

Wie prägt die Wasserwiederverwendung das UPW-Systemdesign? 

Die Wasserwiederverwendung ist sowohl eine Nachhaltigkeitsinitiative als auch eine Risikomanagementstrategie. Es reduziert den Frischwasserbedarf und verringert das Versorgungsrisiko, erhöht aber die Komplexität des Systems. 

Die Herstellung von Reinstwasser erzeugt immer Ströme, die die meisten entfernten Verunreinigungen enthalten. Da die Anlagen die Rückgewinnungsraten erhöhen, werden diese Ströme kleiner, aber konzentrierter. Wenn diese Konzentration nicht sorgfältig gesteuert wird, kann sie Membranen, Harze und Technologien, die zur Rückgewinnung verwendet werden, belasten. 

Eine effektive Wiederverwendung erfordert einen Ansatz auf Systemebene – ein Verständnis dafür, wie jede Stufe des Aufbereitungsstrangs interagiert, und die Sicherstellung, dass eine höhere Wiederfindung weder die Zuverlässigkeit noch den Ertrag beeinträchtigt. 

Was bedeutet KI-gesteuertes Wachstum für Reinstwasser? 

Das Wachstum von KI und digitaler Infrastruktur erhöht die Nachfrage nach Halbleitern. Während Rechenzentren unterschiedliche Wasseranforderungen haben, erhöhen sie den Druck auf Wasser- und Kühlsysteme, insbesondere in wasserbelasteten Regionen. Rechenzentren suchen auch nach effektiven Methoden zur Flüssigkeitskühlung, um den Wasserverbrauch zu senken. 

Für Fabrikate macht dies die Wasserplanung strategischer. Einrichtungen können nicht von einer stabilen, reichlichen Versorgung ausgehen. Wiederverwendungsfähigkeit, Belastbarkeit und betriebliche Flexibilität sind nun Faktoren bei Expansionsentscheidungen. Da KI das Produktionswachstum fördert, steigt die Bedeutung zuverlässiger, anpassbarer UPW-Systeme. 

 Was unterscheidet erfolgreiche Reinstwasserpartner heute? 

Es gibt keine Einheitslösung. Jede Anlage hat einzigartige Quellwasser-, Produktions- und Rückgewinnungsziele. 

Erfolgreiche Partner verstehen, wie das gesamte System zusammenarbeitet. Reinstwasser ist keine Technologie – es ist eine Kette von Technologien, die im Gleichgewicht arbeiten muss. Erfahrung ist wichtig, da Entscheidungen, die in einer Phase getroffen werden, alles nachgelagert beeinflussen. Wasserkreisförmigkeit steht jetzt im Mittelpunkt. 

Was starke Partner auszeichnet, ist die Fähigkeit, diese Erfahrung auf reale Betriebsbedingungen anzuwenden. Es geht nicht nur um die Installation von Geräten. Es geht darum, Anlagen bei der Planung von Systemen zu unterstützen, die bei sich entwickelnden Bedingungen stabil bleiben. 

Wie wichtig ist die Personalentwicklung für die Zukunft von UPW-Systemen? 

Die Personalentwicklung ist entscheidend. UPW-Systeme werden immer komplexer und erfordern Fachwissen in Chemie, Hydraulik, Prozesssteuerung und Systemintegration. 

Auf der UltraFacility 2025 arbeitete Xylem mit Global Water Intelligence (GWI) zusammen, um eine technische Herausforderung für Studenten mit Schwerpunkt auf Halbleiterwassersystemen zu veranstalten. Die Teilnehmer erhielten engagiertes Mentoring, praktische Anleitung und Einblick in das reale Systemdesign. Initiativen wie diese zeigen, dass die Zukunft des Reinstwassers nicht nur von Technologie abhängt, sondern auch von der Weitergabe von Wissen und Fachwissen an die nächste Generation von Ingenieuren, die diese kritischen Systeme betreiben, optimieren und vorantreiben werden.

Von der Reinheit zur Leistung: Was kommt als nächstes 

UltraFacility 2025 hat eines deutlich gemacht: UPW-Systeme müssen mehr als nur sauberes Wasser liefern – sie müssen sich anpassen. Hersteller benötigen Systeme, die sich an variable Eingänge anpassen, höhere Wiederverwendungsraten unterstützen und im Produktionsmaßstab stabil bleiben. 

Die Gestaltung von Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und integrierter Leistung ist jetzt genauso wichtig wie das Erreichen eines niedrigen Schadstoffgehalts. Im Jahr 2026 und darüber hinaus wird Reinstwasser nicht nur dadurch definiert, wie sauber es ist – sondern auch dadurch, wie konsequent und zuversichtlich es das Wachstum fördert.