It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpsystem mit integrierter Intelligenz beseitigt chronische Verstopfungen und Ablagerungen in der Pumpstation

Während die Stadt Sublimity, Oregon, für die Abwasserbehandlung auf eine nahegelegene Gemeinde angewiesen ist, betreibt die Stadt ihr eigenes Abwasserkanalnetz. Das 1975 erbaute Kanalnetz war in Teilen über seine erwartete Lebensdauer hinaus in Betrieb und hatte an Effizienz verloren, wobei der Wartungsbedarf stetig zunahm. Seit dem Bau des Systems war die Einwohnerzahl von Sublimity auf etwa 3.000 Bewohner angewachsen, und drei neue Wohnsiedlungen mit je 100 Parzellen wurden genehmigt.   

Eine defekte Pumpstation im System war nicht mehr in der Lage, die gestiegenen Pumplaufzeiten und die zunehmende Menge an Hygieneartikeln aus Haushalten zu bewältigen. Dies führte zu erhöhtem Verschleiß, höheren Wartungskosten und arbeitsintensiveren Wartungsaufgaben.  

Die Stadt Sublimity suchte nach einer Lösung, die dazu beitragen würde, die Verstopfungsprobleme zu beseitigen und die Effizienz der Pumpstation zu steigern, sodass die Mitarbeiter ihre Zeit produktiver nutzen können, die Wartungskosten gesenkt werden und Energieeinsparungen erzielt werden.  

Die Kosten von Pumpenverstopfungen 

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das Abwassersystem begannen die beiden Wirbelstrompumpen der Station regelmäßig zu verstopfen. Jeder Vorfall erforderte den Einsatz eines Zwei-Mann-Teams, um die Verstopfung zu beseitigen und die Anlage zurückzusetzen – ein vierstündiger Prozess, der durch den eingeschränkten Wartungszugang zu den Pumpen und dem Nassschacht zusätzlich erschwert wurde. Das entsprach einem ganzen Manntag an verlorener Produktivität. Dies war besonders problematisch für die Abteilung für öffentliche Arbeiten (DPW) von Sublimity, da sie nicht nur die Abwasserpumpstationen, sondern auch das Wasserverteilungssystem, die Instandhaltung der beiden Stadtparks, der Straßen und des Rathauses überwacht.  

Diese einzelne Pumpstation verursachte der Stadt allein jährliche Arbeitskosten in Höhe von 3.360 USD. Die Ansammlung von Lumpen und anderen Rückständen im Nassschacht zwang die Stadt außerdem, vierteljährlich einen Saugwagen zu beauftragen, was zusätzliche 8.000 USD pro Jahr kostete.  

Das DPW-Team von Sublimity stand vor einer zweifachen Herausforderung:  

  1. Den zeitaufwändigen Charakter und die Ineffizienzen eines versagenden Pumpsystems beheben 
  2. Die Kapazität verbessern, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen eines wachsenden Wohngebiets gerecht zu werden 

Partnerschaft für eine Lösung

Wie viele Kommunen arbeitet die Sublimity DPW unter engen Budgetbeschränkungen. Die DPW-Führung arbeitete direkt mit Xylem-Vertretern zusammen, um eine vollständige Design-Build-Lösung (DB) mit umfassender technischer Unterstützung zu entwickeln. DB-Projektabwicklungsmethoden ermöglichen dem Kunden mehr Einfluss auf die Planung und Geräteauswahl und verkürzen gleichzeitig den gesamten Projektzeitplan. Mit der eingesparten Zeit kann der DB-Prozess einen insgesamt niedrigeren Gesamtpreis für das Projekt erzielen. Für Sublimity sparte die Direktbeschaffung der Stadt fast 50.000 $ und ermöglichte es ihr, während des gesamten Prozesses direkt mit Xylem-Experten zusammenzuarbeiten. Xylem war außerdem in der Lage, mithilfe der Godwin-Pumpen von Xylem ein temporäres Bypass-System zu entwickeln und bereitzustellen, um Betriebsunterbrechungen während der Arbeiten zu vermeiden.  

Das Anwendungstechnikteam von Xylem entwickelte eine Lösung, die Flygt Concertor-Pumpen, ein Steuerungsgebäude, einen TOP-Nassschachteinsatz und einen neuen Ventilschacht umfasste. Das Herzstück des Designs war der Flygt Concertor XPC, eine intelligente Abwasserpumplösung mit fortschrittlichen Steuerungsfunktionen.  

Für die Stadt Sublimity war die automatische Verstopfungserkennung und Pumpenreinigung des Flygt Concertor entscheidend bei der Behebung anhaltender Verstopfungsprobleme. Die Concertor-Pumpe verfügt über das Flygt Adaptive N®-Laufrad, das sich axial bewegt, um größeren Schmutzpartikeln das Durchfließen zu ermöglichen. Die integrierte Intelligenz der Concertor-Pumpe bietet eine zusätzliche Schutzebene, indem sie entstehende Verstopfungen erkennt und automatisch eine Selbstreinigungssequenz einleitet, um diese zu beseitigen.  

Der Flygt Concertor kann zudem über einen breiten Leistungsbereich betrieben werden, anstatt auf eine einzige Pumpenkennlinie beschränkt zu sein. Die Stadt konnte die veralteten 15- und 20-PS-Pumpen durch effizientere und vielseitigere 10-PS-Flygt Concertor-Pumpen ersetzen und damit die insgesamt installierte Leistung reduzieren. Die verbesserte Pumpleistung des Flygt Concertor XPC liefert denselben Betriebspunkt bei nur 3,5 PS und spart der Gemeinde dadurch erhebliche Energiekosten.  

Kurz- und langfristige Betriebsvorteile 

Die Modernisierung der Hebestation hat zu zahlreichen unmittelbaren Vorteilen hinsichtlich Betriebskosten, Effizienz und Wartungsaufwand geführt. Seit der Inbetriebnahme der neuen Pumpen sind keine Verstopfungen mehr aufgetreten – im Gegensatz zu monatlichen Verstopfungen und Notrufen beim vorherigen System. Die Lösung hat außerdem die tägliche Laufzeit der Pumpstation auf 30 bis 45 Minuten reduziert, verglichen mit 2 bis 3 Stunden bei den vorherigen Wirbelpumpen. Darüber hinaus hat die Effizienz des Concertor XPC-Pumpensystems der Stadt Sublimity eine ungenutzte Kapazität von 6,5 PS hinterlassen – bereit für künftige Einwohner, ohne dass kostspielige Aufrüstungen oder Nachrüstungen erforderlich wären.  

Das Betriebs- und Wartungspersonal kann sowohl die Echtzeit- als auch die historische Pumpenleistung einschließlich Trendanalysen vor Ort über den HMI-Touchscreen oder über das SCADA-System einsehen. Die Feinabstimmung des Betriebs ist mit der Softwareplattform des Concertor XPC unkompliziert.

„Der Concertor XPC-Touchscreen ist die beste Steuerung, die wir je hatten. Er ist sehr intuitiv und einfach zu bedienen."
Alan Frost, Leiter des öffentlichen Bauwesens, Stadt Sublimity