It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Druckanschwemmfilter Defender ersetzt die abgängige Filteranlage im Freibad Blumenthal

Perfekte Wasserqualität und verbesserte Betriebseffizienz mit dem platzsparenden regenerativen Kapillarfilter Defender®

Die Bremer Bäder GmbH ist ein regional tätiges Unternehmen, das in Bremen eine Vielzahl von Freizeit-, Hallen- und Freibädern betreibt. Jährlich erfreuen sich über 1,7 Millionen Gäste an dem vielfältigen Angebot, das sowohl sportliche Aktivitäten als auch entspannte Kurse und Badevergnügen für die gesamte Familie bietet. Um den Bedürfnissen der Besucher auch in Zukunft gerecht zu werden, investiert die Bädergesellschaft kontinuierlich in die Modernisierung und Erweiterung ihrer Einrichtungen.

Herausforderung

Die abgängigen offenen Anschwemmfilter des Freibades Blumenthals der Bremer Bäder GmbH wiesen eine erhöhte Störanfälligkeit auf, was den geregelten Betriebsablauf häufig beeinträchtigte und zu erheblichen Reparaturkosten führte.

Da sich das Prinzip der Anschwemmfiltration und der daraus resultierenden hervorragenden Wasserqualität über Jahrzehnte bewährt hat, sollte dieses beibehalten werden. Ohnehin war die Installation einer Sandfilteranlage gemäß DIN 19643 aufgrund des begrenzten Platzangebots nicht möglich. Um die Effizienz zu steigern, sollte der Zeitaufwand für die Reinigung und die Neuanschwemmung der offenen Filter deutlich reduziert werden.

All diese technischen Herausforderungen machten dringende Maßnahmen zur Verbesserung der Filtertechnik notwendig.

Lösung

Die Bremer Bäder GmbH vertraut seit vielen Jahren auf die zuverlässige Wallace & Tiernan Technik von Xylem. In diesem Zuge wurde für die Filtration des Schwimmbeckenwassers die fortschrittliche Technologie von Neptune Benson, ebenfalls eine Marke von Xylem, ausgewählt. Diese Entscheidung spiegelt das Engagement der Bremer Bäder GmbH wider, höchste Standards in der Wasseraufbereitung zu gewährleisten und den Gästen ein sicheres und angenehmes Badeerlebnis zu bieten.

Regenerative Kapillarfilter sind eine effiziente Alternative zu Sand- oder Mehrschichtfiltern. Der Spülwasserverbrauch reduziert sich signifikant. Darüber hinaus benötigen sie nur etwa ein Viertel der Aufstellfläche herkömmlicher Filteranlagen. In den meisten Fällen verbrauchen sie auch weniger Energie und führen zu Einsparungen beim Chemikalieneinsatz (z.B. Wegfall von Flockungsmitteln).

Aus diesen Gründen wurde im Freibad Blumenthal der regenerative Anschwemmfilter Defender® installiert, der durch hohe Leistung, Langlebigkeit sowie Benutzerfreundlichkeit überzeugt und somit zu einem nachhaltigeren Betrieb des Freibades beiträgt.

Ergebnis

Der Austausch der offenen Anschwemmfilter wurde erfolgreich im Zeitraum von Herbst 2024 bis Frühjahr 2025 durchgeführt. Die beiden Defender sorgen seitdem für einen zuverlässigen Filterbetrieb ohne Ausfälle. Dank der rechtzeitigen Umstellung auf die neue Filteranlage konnte das Freibad Blumenthal pünktlich in die erste Saison starten.

Alle Beteiligten – die Bremer Bäder GmbH als Betreiber, das Ingenieurbüro Wolff + Partner als Planer aus Bremen sowie die Firma Blume Schwimmbadanlagenbau aus Osterwieck – haben maßgeblich zum Erfolg dieses Projekts beigetragen. Das Ergebnis erfüllt alle an das neue System gestellten Anforderungen.

„Mit der neu verbauten Filtertechnik verlief die Saison 2025 störungsfrei und zeichnete sich durch eine perfekte Wasserqualität sowie hochzufriedenes Betriebspersonal aus.”
Uwe Siefke | Technischer Leiter Bremer Bäder GmbH