It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Strandhotel Seerose, Kölpinsee auf Usedom wechselt zu Defender Filter und UV Barrier M

Der Defender Filter wurde Anfang 2019 innerhalb weniger Tage eingebaut

Die Aufgabe

Das 4 Sterne-Wellnesshotel Seerose auf Usedom liegt direkt am Meer und bietet zusätzlich eine Bade- und Saunalandschaft, die nicht nur bei schlechtem Wetter durch vielseitige Einrichtungen begeistert.

Im Technikraum des Hotels herrschen besondere Bedingungen: Der ohnehin kleine Raum hat keinen externen Zugang. Als es darum ging, einen neuen Schwimmbadfilter einzubauen, wurde ein besonders kleiner Filter gesucht.  Der geschäftsführende Gesellschafter des Hotels, Gerd Schulz, wandte sich an die Firma Bernd Lange Schwimmbad-technik, Rostock. Die Firma wies auf den Defender® Filter hin, der durch seine kompakten Maße besticht. Der gewählte Defender Filter von Evoqua misst lediglich 84 cm im Durchmesser.  Dabei ist dieser Filter mit seinen kleinen Abmessungen ein „Kraftpaket“. Er kommt mit wenig Wasser, Energie und Chemikalien aus. Aufgrund der sehr guten Filterwirkung werden keine Flockungsmittel benötigt. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Um zusätzlich vor Chloraminen zu schützen und um eine zusätzliche Keimbarriere aufzubauen, entschied man sich außerdem für eine UV-Anlage von Evoqua. Diese Barrier® M Mitteldruck-UV-Anlage wurde zum gleichen Zeitpunkt eingebaut wie der Defender Filter. Da keine Aktivkohle mehr im Wasserkreislauf eingesetzt wird, ist eine wesentliche Ursache für Legionellen beseitigt und die Weichen für hygienisch einwandfreies Badewasser sind gestellt.

Die Lösung

Der Defender Filter wurde Anfang 2019 innerhalb weniger Tage eingebaut. Er musste vor der Installation durch das gesamte Bad transportiert werden, da der Technikraum von außen nicht zugänglich ist. Durch die kompakte Bauweise war der Verrohrungsaufwand gering.  Da der Filter kein Spülwasser benötigt, wird zusätzlich Platz gespart, denn ein entsprechender Spülwasserspeicher wird nicht gebraucht.

Die Montage des Filters wurde von der Firma Bernd Lange Schwimmbadtechnik aus Rostock, mit der Evoqua bereits seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, durchgeführt.

Gerd Schulz ist mit der sehr guten Wasserqualität und den niedrigen Betriebskosten des Defender Filters sehr zufrieden. Die Techniker schätzen insbesondere die einfache Bedienung. Sein Team hat Evoqua als kompetenten Ansprechpartner kennengelernt und für eine weitere Modernisierungsmaßnahme angefragt. Diese soll auch zukünftig für beste Wasserqualität sorgen und dazu beitragen, den Hotelgästen den Aufenthalt im Haus so angenehm wie möglich zu machen.