It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Trinkwasser-Umleitung für die Sanierung der Sösetalvorsperre

Die Sösetalsperre, eine der ältesten Trinkwassergewinnungsanlagen Norddeutschlands, versorgt zuverlässig zahlreiche Städte und Gemeinden im südlichen sowie westlichen Harzvorland mit Trinkwasser. Gleichzeitig bietet die Sösetalsperre für die Region einen wichtigen Hochwasserschutz und versorgt den Fluss über die Niedrigwasseraufhöhung ganzjährig mit Wasser.

Problemstellung

Die Harzwasserwerke GmbH führen seit 2022 eine Generalüberholung der Sösetalvorsperre durch, gleichzeitig wird die Bundstraße B498 instandgesetzt. Da die Baustelle während der Generalsanierung unter Staubetrieb abgewickelt wird, ist immer wieder mit Überflutungen zu rechnen. Infolgedessen kam es zu Störungen im Bauablauf.

Lösung

Der Stausee musste dauerhaft oder auch zeitweise mittels Wasserhaltung abgesenkt werden. Für die Umsetzung haben die Harzwasserwerke auf die Expertise von Xylem zurückgegriffen. Dafür wurde eine Wasserhaltung mit mindestens 2m³/s Förderleistung zwischen Vorsperre und Hauptsperre installiert.

“Die Lösung wurde schnell und elegant von der Planung bis zur In- betriebnahme umgesetzt und ermöglicht nun auch hohe Zuflüsse in der Talsperre zu regulieren.”
Philipp Neuerbourg | Projektleitung Harzwasserwerke GmbH

Die Wasserhaltung sollte bei Starkregen und steigendem Zufluss in der Vorsperre das Wasser über provisorische Rohrleitungen in die Hauptsperre pumpen, um ein erneutes Überfluten des Bauwerks zu verhindern. Zusätzlich war eine Stromversorgung mittels Stromaggregaten erforderlich, die ebenfalls durch Xylem sichergestellt wurde.

Besonders herausfordernd waren die örtlichen Gegebenheiten. Die Baumaßnahme kreuzt nicht nur die Bundesstraße 498, die entlang der Hauptsperre und über die Vorsperre führt, sondern auch die Schutzzone 1 des Trinkwasserschutzgebietes der Sösetalsperre. Bei der Planung und Ausführung musste demzufolge ein besonderer Fokus auf den geforderten Wasserschutz gelegt werden.

Ergebnis

Durch verschiedene geplante und durchdachte Maßnahmen konnten alle Vorgaben, Richtlinien und Ziele eingehalten werden. Die Installation der Pumpen und des Zubehörs konnte durch eine maßgeschneiderte Projektierung problemlos realisiert werden. Eine ausreichende Überdeckung des Saugrohres wurde durchgehenden gewährleistet, indem das Saugrohr bis zu 50 m vom Uferentfernt in die Staumauer geführt und dort abgesenkt wurde. Die Umsetzung erfolgte mit Hilfe von Booten, Pontons, eines Mobil- Krans und der tatkräftigen Unterstützung einer Tauchergruppe der Nordseetaucher GmbH.

Die zielführende Installation der Wasserhaltung ermöglichte die erforderliche Baufreiheit, so dass die Sanierungsarbeiten der Vorsperre auf Hochtouren weiterlaufen konnten.