Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Adaptive N-Laufrad® verhindert Verstopfungen bei kleinen Pumpen

Verbessert Selbstreinigung bei niedrigem Drehmoment

Verstopfungen sind das häufigste Problem bei der Abwasserförderung und stellen insbesondere für kleine Pumpen eine Herausforderung dar. Aufgrund ihres begrenzten hydraulischen Raums und des geringeren Drehmoments sind sie anfälliger für Blockaden. Die Folgen von Verstopfungen sind höherer Energieverbrauch, zusätzlicher Wartungsaufwand und ungeplante Serviceeinsätze, was letztlich zu steigenden Betriebskosten führt. Hersteller von Abwasserpumpen arbeiten daher kontinuierlich daran, hydraulische Lösungen weiterzuentwickeln, die Verstopfungen reduzieren und gleichzeitig eine hohe Leistungsfähigkeit gewährleisten.

Das Adaptive-N-Hydraulikdesign stellt eine Weiterentwicklung der selbstreinigenden N-Hydraulik dar und wurde speziell entwickelt, um die Herausforderungen kleiner Pumpen zu bewältigen. Es sorgt für eine deutlich verbesserte Stabilität des Pumpensystems und reduziert gleichzeitig die Kosten für Energieverbrauch und ungeplante Wartung.

Dank der adaptiven Technologie ist das N-Laufrad nicht vollständig starr auf der Welle fixiert. Es kann sich axial nach oben und unten bewegen, wenn ein Druckunterschied entsteht – beispielsweise wenn größere Feststoffe versuchen, die Pumpe zu passieren. Diese Bewegung vergrößert vorübergehend den Spalt zwischen den Laufradschaufeln und dem Einsatzring, sodass auch größere Textilreste („Rags“) und hartnäckige Fremdstoffe problemlos durch die Pumpe transportiert werden können, ohne dass zusätzliches Motordrehmoment erforderlich ist.

Pumpen mit Adaptive-N-Laufrad können sowohl in Abwasserpumpstationen mit Rechen als auch in ungereinigten Zuläufen eingesetzt werden. Sie fördern Abwasser aus Haushalten, Gewerbegebäuden, Krankenhäusern, Schulen und vielen weiteren Einrichtungen. Darüber hinaus eignen sie sich auch für industrielle Abwässer und Regenwasserabflüsse, die Feststoffe, Fasern oder andere Abfallstoffe enthalten können.

Laden Sie das Whitepaper herunter und erfahren Sie mehr über:

  • den Einfluss des Hydraulikdesigns auf die Verstopfungsresistenz in modernem Abwasser
  • die Weiterentwicklung der selbstreinigenden N-Hydraulik
  • das Funktionsprinzip der Adaptive-N-Technologie
  • die Lebenszykluskostenanalyse für kleine Abwasserpumpen