Suchergebnisse
-
IFAT 2024 Showcase
IFAT 2024 | IHR PARTNER FÜR TRANSPORT, BEHANDLUNG, WARTUNG, OPTIMIERUNG, ANALYSE UND MESSUNG VON WASSER UND ABWASSER Auf der diesjährigen IFAT in München... -
Entwickeln von HVAC Kreiselpumpen für optimale Effizienz
Bei der Entwicklung von HVAC Kreiselpumpen stand bei den Konstrukteuren bislang der höchste Wirkungsgrad im Fokus. Aufgrund der großen Anforderungsunterschiede... -
Wasseraufbereitung bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung
Xylem hat ein White Paper erstellt, um Unternehmen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie aufzuzeigen, wie durch Wasseraufbereitung Versorgungsrisiken,... -
What does Xylem do?
Xylem solves water in a variety of markets and provides a wide array of applications spanning the cycle of water. From transport to treatment to test, Xylem... -
Sparsames Pumpen
Bei der Sanierung des Isarkanals sorgten die üblicherweise für Abwasser eingesetzten N-pumpen für überlegene Kosteneffizienz. DURCH DIE AUSWAHL der richtigen... -
Neue kompakte Flygt Ready-Pumpen
Xylem hat eine neue Flygt Ready-Pumpenreihe vorgestellt, die insbesondere für die unmittelbare Entwässerung von Baustellen oder Industriestandorten, von... -
Flygt BIBO-Pumpen sind zurück – und stärker denn je!
Pumpen, die in Bergwerken und Steinbrüchen zur Entwässerung eingesetzt werden, müssen so einiges aushalten können. Nach ihrer Einführung in den frühen 1960er... -
4 Schritte zur Verbesserung des Wasser-managements im Bergbau
In Zusammenhang mit der angespannten Lage in der Bergbauindustrie sind viele Bergbauunternehmen auf der Suche nach Wegen, Kosten zu sparen und die Effizienz zu... -
Noteinsatz rettet städtische Wasserversorgung
Letztes Jahr wurde die kanadische Stadt Lac-Mégantic von einer Katastrophe erschüttert als ein Güterzug mit Rohöl im Zentrum der Stadt entgleiste. Die folgende... -
Tauchpumpen speisen World Trade Center Gedenkstätte
Mehr als 190 m 3 Wasser pro Minute zirkulieren in den Wasserfällen im Schatten des neuen 1 World Trade Center, auch Freedom Tower genannt, in New York. Sie... -
Xylems schwimmende Pumpstation pumpt geflutetes Bergwerk leer
Als das Bergbauunternehmen LKAB vor der Aufgabe stand, 35 Mio. Kubikmeter Wasser aus einem gefluteten Bergwerk in Nordschweden zu pumpen, wandte man sich für... -
Simulation hilft Spanien, sich für Katastrophen zu rüsten
Die Situation ist beängstigend: eine Explosion in einem Petrochemiewerk hat Hunderte getötet, Tausende verletzt und einen enormen Krater im Erdboden... -
Der legendäre Kochende Fluss im Amazonas – das Lösen eines Geheimnisses mithilfe von Daten
Als Junge in Peru hörte Andrés Ruzo von seinem Großvater die Legende vom Kochenden Fluss. Später, als Doktorand im Fachbereich Geothermie, begann Andrés Ruzo... -
Segelyacht mit Xylem-Lösung in mobiles Wissenschaftslabor umgewandelt
Bis zu 15 Prozent des globalen Lastentransports erfolgen über die Ostsee, was sie weltweit zu einem der meist befahrenen Gewässer für Schiffsverkehr macht. Als... -
Die größte Ozonanlage zum Entfernen von Mikroschadstoffen
Xylem hat den Auftrag erhalten, das Werdhölzli Klärwerk in Zürich mit moderner Aufbereitungstechnologie aufzurüsten. Durch die Modernisierung wird das Klärwerk... -
Neuer IMAX Film nutzt Xylems SonTek-Ausrüstung
Der Filmemacher Sean Casey, bekannt durch seine Fahrt mit einem Spezialfahrzeug in das Auge eines Tornados, arbeitet an einem neuen IMAX Film mit dem Titel... -
Xylem sponsert World Barista Championship
Es geht nichts über einen guten Cappuccino, dessen Geschmack ist jedoch untrennbar mit der Qualität des Wassers verbunden. Um die Qualität und Hochwertigkeit... -
Xylem nimmt an Delegationsreise nach China teil
Eine Delegation aus Mitgliedern der US-Ministerien für Energie und Wirtschaft reiste kürzlich nach China, um das Konzept der intelligenten Städte und... -
Xylem liefert Wasseraufbereitungslösung für Roms Brunnen
Mit seinen über 2 000 Brunnen ist für die Stadt Rom der nachhaltige Umgang mit Wasser eine wichtige Frage. Aus diesem Grund entschied man sich kürzlich, für... -
Ozon-Lösung für den Zoo von Rotterdam
Im vergangenen Jahr stand das Ozeaneum, eine der beliebtesten Attraktionen im Rotterdamer Zoo, vor einer großen Herausforderung: Die Ozongeneratoren waren... -
Versorgungsunternehmen senkt Belüftungsenergieverbrauch um 32 % durch Flüssigreinigung der Belüfter
Die Belüftung kann bis zu 60 % des Energieverbrauchs einer Kläranlage ausmachen, wobei der Energieverbrauch steigt, wenn die Belüfter verstopft sind. Erfahren... -
Leading With Infrastructure: Harnessing the Biggest Opportunity of Our Time
In November, Congress passed the historical Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) – the single largest investment in infrastructure that the federal... -
Wasserversorger setzt mobile Kommunikation zur Zählerablesung ein
Wenn eine Stadt so schnell wächst wie Eagle Mountain City im US-Bundesstaat Utah, kann es für den Wasserversorger schwierig sein, mitzuhalten. Eagle Mountain... -
Wie Xylem Watermark und dessen Stakeholder 2019 Wasserprobleme lösen
Xylem Watermark, Xylems firmeneigenes Programm für Bürgerrechte, hat für 2019 einige interessante Initiativen geplant, um Wasserressourcen zu schützen und mehr...