It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Netzwerkzustandsbewertung und Wasserlecksuche

Wasserleckagen und strukturelle Schwächen in Ihren Leitungen sind ein Zeichen dafür, dass Ihr Trinkwasser netz bald ausfallen könnte. Erfahren Sie, wie Sie mit intelligenten Sensoren, intelligenten Netzwerk- und digitalen Lösungen von Xylem die genaue Lage von Problemzonen und Wasserlecks frühzeitig ermitteln können. Auf diese Weise können Sie Schwachstellen erkennen und beheben, bevor sie zu einem größeren Stillstand führen.

Xylem-Lösungen zur Erkennung von Lecks und zur Vermeidung von Netzwerkausfällen

Xylem's Portfolio an intelligenten volumetrischen Zählern, Drucksensoren und Netzwerkmanagementsoftware liefert Ihnen wichtige Informationen über den Zustand Ihres Trinkwasserverteilungsnetzes. Wir geben Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um Risiken, als auch Wasserlecks zu identifizieren, die genauen Positionen ausgefallener Rohre zu erkennen und das nicht erlöste Wasser zu reduzieren, ohne den Betrieb des Netzes zu unterbrechen. Die neuen verfügbaren Informationen minimieren Ihre Kosten für das Management von Wassertransfers und -verteilungen.

Finden Sie die genaue Position der Wasserlecks

Wasserleckagen in der alternden Infrastruktur sind ein großes Problem für die Wasserversorger, das sie Zeit und Ressourcen kostet. Unsere intelligenten volumetrischen Zähles, akustischen und elektromagnetischen Sensoren und die digitale Software ermöglichen es, durch die Rohrleitungsanalyse den Zustand des RohrleitungsnetzesWa zu beurteilen, die genaue Leckstelle zu erkennen und Schwachstellen zu identifizieren.

Datengesteuerte Entscheidungen auf der Grundlage neu verfügbarer Informationen treffen

Ihr Return on Investment ist uns wichtig. Unsere Lösungen zur Zustandsbewertung liefern Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um intelligente Entscheidungen über die Reparatur oder den Austausch Ihres Netzwerks zu treffen. Die Technologie von Xylem kann Ihnen helfen, Ihre Anlagen zu einem Bruchteil der Kosten zu optimieren.

Identifizieren Sie gefährdete Zonen mit der Simulationssoftware

Hast du das Gefühl, dass es nicht genug Zeit gibt, um alles zu reparieren? Unsere Netzwerkmanagement-Software kann Ihnen helfen, Ihre Zeit optimal zu nutzen, indem sie Betriebssimulationen zur Identifizierung gefährdeter Zonen durchführt. Wir können Ihnen helfen, die Integrität Ihres Wassernetzes zu überwachen und die Bedürfnisse der Bemühungen für Sie zu priorisieren.    

Services Case Studies
Services
Die meisten Wasser- und Abwasserunternehmen müssen Wege finden, um Betriebskosten und Haftung zu reduzieren. Aber die Ressourcen dafür zu verwenden, kostensenkende Gelegenheiten und Maßnahmen zur Risikominderung zu finden, kann eine Herausforderung...
Möchten Sie mit der aufwändigen Alarmsteuerung nichts zu tun haben, aber trotzdem genauestens informiert und handlungsbereit sein, wenn ein Problem auftritt? Ob Sie eine Basis-Alarmverwaltung einer einzelnen Pumpenstation oder ein erweitertes...
Wenn die Mittel knapp sind und überall Maßnahmen zur Kostensenkung durchgeführt werden, suchen Unternehmen nach intelligenten Möglichkeiten, um teure Reparaturen und Notfälle zu verhindern. Durch die Kontrolle der Wartungskosten können Sie die...
Um den Bedarf zu decken und rentabel zu bleiben, müssen Sie Ihre Wasser- und Abwasseranlagen kosteneffizient verwalten. Das Alter Ihrer Ausrüstung kann sich auf die Effizienz, Zuverlässigkeit und Produktivität Ihrer Anlagen...
Einbußen bei der Produktivität Ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sind undenkbar. Deshalb ist es wichtig, schnell handeln zu können, wenn eine Reparatur erforderlich ist und das Problem sofort behoben werden muss. Schneller Zugriff auf...
Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und die Rentabilität zu erhalten, ist es wichtig, Ihre Anlagegüter im Wasser- und Abwasserbereich kostengünstig zu verwalten. Das Alter und der Zustand Ihrer Ausrüstung hat einen großen Einfluss auf die...
Jedes Gerät muss in regelmäßigen Abständen gewartet oder generalüberholt werden. Egal ob es sich um einen unerwarteten Ausfall handelt oder den Austausch von Ersatzteilen bei einer geplanten Wartung, Xylem bietet alle Arten von Reparaturen für...
Die Installation und Inbetriebnahme von Wasser- und Abwasseranlagen und den Systemen, die diese kontrollieren, erfordern technische Kompetenz und fachliche Beratung. Hierbei kann es zur Überforderung kommen, wenn sowohl die entsprechenden Ressourcen...
Wenn Sie mit Xylem arbeiten, haben Sie einen schnellen Zugang zu Spezialisten, die über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen, um Ihr Konstruktionsprojekt zu entwerfen und zu spezifizieren. Durch die Auslagerung der Verwaltungsaufgaben für Ihr...
Wenn Xylem-Anlagen angemessen und sicher verwendet werden, zahlt sich Ihre Investition besser aus Sie haben sich wegen ihrer Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz für Xylem-Anlagen entschieden. Machen Sie also das Beste daraus, indem Sie...
Der Kauf von Zusatzausrüstung für temporäre Einsätze kann Ihr Budget erheblich belasten, da wichtiges Kapital gebunden wird. Zudem entstehen weitere Kosten für die Wartung der Ausrüstung, für Ersatzteile, Service, Lagerung und Verwaltung, wodurch...