It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Resiliencia Hidráulica Urbana: por qué el drenaje se ha convertido en una infraestructura crítica

Descubre por qué el drenaje urbano se ha convertido en una infraestructura crítica y qué soluciones técnicas adoptar frente a eventos climáticos extremos.

Europa se enfrenta a una nueva “normalidad” climática. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), las inundaciones son la principal causa de pérdidas económicas derivadas de eventos meteorológicos extremos en el continente, representando el 47% del total. Los daños medios anuales entre 2020 y 2024 alcanzaron los 44,9 mil millones de euros, más de cinco veces las cifras registradas en la década de 1980.¹ Solo en 2024, tormentas e inundaciones afectaron aproximadamente a 413.000 personas en todo el continente, con daños estimados superiores a 18 mil millones de euros.² Desde la cuenca del Rin hasta las llanuras de Europa Central, y desde las costas ibéricas hasta los centros urbanos de Europa del Este, ninguna zona geográfica está exenta.

Para quienes gestionan servicios de agua e infraestructuras urbanas, estas cifras no son estadísticas abstractas. Representan la realidad operativa de un desafío que exige siempre la misma urgencia: evacuar el agua rápidamente, utilizando los recursos disponibles, a menudo en condiciones extremadamente exigentes.

El desafío va más allá del volumen de agua

El desafío técnico del drenaje urbano de emergencia no es simplemente una cuestión de gestionar volúmenes. Se refiere a la naturaleza del propio fluido. Durante un evento de inundación, el flujo que invade pasos subterráneos, sótanos, zonas bajas o depósitos de laminación rara vez es agua limpia. Transporta sedimentos, sólidos en suspensión y diversos tipos de residuos.

Una bomba dimensionada para agua limpia —o simplemente no diseñada para este tipo de carga— se obstruirá, fallará o sufrirá una caída drástica de rendimiento precisamente cuando más se necesita. En consecuencia, la selección de la tecnología de bombeo no se basa únicamente en el caudal (Q) y la altura manométrica (H), sino en su idoneidad para el contexto operativo real:

  • Composición del fluido y carga de sólidos
  • Capacidad de despliegue rápido
  • Facilidad de transporte y puesta en marcha
  • Versatilidad en escenarios variables

En un evento de inundación, la bomba debe estar operativa en cuestión de minutos, en una ubicación no planificada, manejando agua que rara vez cumple las expectativas iniciales.

Portabilidad y preparación: cualidades críticas en emergencias

Las operaciones de drenaje de emergencia en servicios públicos se producen casi siempre en entornos subóptimos: espacios confinados, accesos difíciles, ausencia de infraestructuras fijas y ventanas de intervención reducidas. En estos escenarios, la portabilidad de la bomba —la capacidad de cargarla en un vehículo de servicio, transportarla rápidamente y ponerla en funcionamiento sin equipos auxiliares complejos— es a menudo la variable decisiva.

Las bombas sumergibles compactas de acero inoxidable responden directamente a esta necesidad: el material garantiza resistencia a la corrosión en presencia de aguas residuales o fluidos ligeramente contaminados, el diseño compacto facilita la manipulación y la simplicidad de instalación reduce los tiempos de intervención. Además, una válvula antirretorno integrada evita el reflujo durante la retirada, una característica crucial para el personal que opera bajo condiciones de alta presión.

Agua mixta y sólidos: cuando se requiere tecnología especializada

No todos los escenarios de drenaje son iguales. Mientras que las inundaciones repentinas suelen transportar sólidos en suspensión variables, otros contextos —como los bypass temporales de alcantarillado, el vaciado de sumideros o la gestión de las primeras aguas de lluvia en redes unitarias— implican una presencia estructural, y no ocasional, de materiales gruesos.

Para estas aplicaciones, los impulsores de canal o vortex representan la solución técnica adecuada. Su principio de funcionamiento minimiza el contacto directo entre el fluido y el impulsor, reduciendo el riesgo de obstrucción y aumentando la fiabilidad a largo plazo. En aplicaciones con mayor presencia de sólidos, las bombas trituradoras (maceradoras) permiten el pretratamiento del material antes del bombeo, facilitando su transporte a través de tuberías de pequeño diámetro, una ventaja práctica significativa cuando se trabaja en redes existentes.

De la gestión de emergencias a la planificación de la resiliencia

El cambio de paradigma más significativo al que se enfrentan los gestores no es técnico, sino conceptual. Mientras los eventos extremos se consideraban excepcionales, el equipamiento de drenaje podía ser limitado y gestionado caso por caso.

A medida que estos eventos se vuelven recurrentes, la lógica cambia: ya no se trata de “tener una bomba de repuesto”, sino de planificar una flota adecuada para escenarios previsibles. El equipamiento debe seleccionarse en función de las características hidrológicas del territorio y de los perfiles de riesgo predominantes. Esto implica evaluar las bombas de drenaje con los mismos criterios utilizados para cualquier infraestructura crítica:

  • Fiabilidad bajo condiciones de estrés
  • Facilidad de mantenimiento
  • Disponibilidad de repuestos
  • Compatibilidad con condiciones operativas reales

Este cambio también requiere invertir en formación operativa, asegurando que el personal pueda seleccionar e instalar rápidamente la solución adecuada para cada escenario específico.

Dotar la flota de los equipos adecuados antes de que ocurra una emergencia es la única estrategia eficaz cuando el tiempo deja de estar de tu lado.

Soluciones Lowara

Las soluciones de drenaje Lowara —desde las series DOC y DIWA para sedimentos ligeros hasta la gama DOMO para sólidos en suspensión y la DOMO GRI para las aplicaciones de trituración más exigentes— están diseñadas para cubrir todo este espectro operativo. Cada característica técnica está pensada para una intervención rápida y un uso sencillo en campo.

Para obtener más especificaciones técnicas sobre las soluciones de drenaje Lowara, consulte nuestras fichas de producto o contacte con nuestro equipo de ingeniería técnica.

Elena Ermakova-Fischer
Key Account Manager, Industry & Public Utilities
AW, Xylem

SOURCES:
¹ European Environment Agency (EEA) — Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe (2024)
² Copernicus/ECMWF — European State of the Climate 2024: Flooding