It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración del calentador móvil EPX Plus

El calentador móvil EPX Plus incluye un CCD 401 integrado y está listo para comunicarse con Secure Connect. Compruebe las siguientes conexiones durante la configuración inicial.

CCD 401 Controlador EXP RS-485-1
Se +
B -
GND GS

 

No se necesitan configuraciones para el calentador móvil EPX Plus. El usuario debe introducir los siguientes valores al añadir el dispositivo en la aplicación Secure Connect.

Parámetro Valor
Dirección 1
Bits de datos 8
Bit de parada 1
Paridad Ninguno
Velocidad de transmisión 38400