It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Chile. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

El mayor sistema UV de Dinamarca ya está en funcionamiento

El sistema UV puede tratar cada hora tanta agua potable como casi nueve piscinas olímpicas.

febrero 2, 2023
Disinfection & Oxidation Water Utilities

Para garantizar el futuro suministro de agua potable en el área urbana de Copenhague, HOFOR (la empresa de servicios públicos del área urbana de Copenhague) ha instalado el mayor sistema de desinfección UV de Dinamarca en un depósito de agua local. La solución, construida e instalada por SILHORKO-EUROWATER, incluye sistemas de desinfección UV de Wedeco equipados con lámparas UV Ecoray® de bajo consumo.
 
El moderno sistema de luz ultravioleta (UV) del depósito podrá tratar 22 millones de litros de agua potable cada hora. Se trata del mayor sistema instalado en Dinamarca y uno de los mayores de Europa.
 
La empresa de tratamiento de aguas SILHORKO-EUROWATER instaló el nuevo sistema UV para sustituir a otro más antiguo de menor capacidad y eficiencia energética.
 
Gran parte del suministro de agua de Copenhague se almacena en el enorme depósito de HOFOR, en la zona norte de la ciudad. Aquí, el agua procedente de varias plantas depuradoras entra y fluye a través de una gran estructura de válvulas. La luz UV se utiliza para inactivar los microorganismos nocivos del agua.
 
«Necesitábamos un nuevo sistema de desinfección UV porque la ciudad está creciendo y el patrón de consumo ha cambiado, lo que significa que necesitamos una capacidad aún mayor», explica Erling V. Fischer, Director de Proyectos de HOFOR. «El nuevo sistema UV es, en consecuencia, más del doble de grande que el antiguo. Al mismo tiempo, aprovechamos la ocasión para adquirir una tecnología más moderna, eficiente y sostenible que garantiza un menor consumo de energía, una menor necesidad de servicio y mantenimiento, así como una mayor seguridad de suministro.»

Inauguración del nuevo sistema UV (de izquierda a derecha): Thorbjørn Skanse Hinge (SILHORKO-EUROWATER), Peer Krueger (Wedeco), Erling V. Fischer (HOFOR), Thomas Franz (Wedeco), Tim Rindsig (Xylem Denmark), Torben Buhl (SILHORKO-EUROWATER), David Fogde (HOFOR), Thomas Drifte (HOFOR) y Michael Petersen (HOFOR).

La luz UV garantiza la inocuidad del agua

La nueva solución UV consta de dos sistemas de desinfección UV de la marca Wedeco, cada uno de los cuales puede tratar hasta 11 millones de litros de agua por hora. Esto garantiza una amplia capacidad para cubrir el consumo durante las horas punta en Copenhague.

Los sistemas desinfectan el agua con luz UV, lo que ofrece una garantía adicional de que el agua potable que se envía a los consumidores es de la mejor calidad posible. La luz UV inactiva bacterias, virus y agentes patógenos descomponiendo el ADN de los microorganismos en pocos segundos. La desinfección con luz UV se produce sin afectar al sabor ni a la calidad del agua.

Era importante mantener el suministro de agua a Copenhague durante toda la operación. Por ello, el antiguo sistema UV del lugar se sustituyó por la nueva solución en dos fases, de modo que un sistema se mantuvo en funcionamiento mientras se sustituía el otro.
 
Los dos nuevos sistemas UV se soldaron previamente a unos cimientos de acero inoxidable, para que el trabajo de montaje in situ fuera lo más sencillo posible. En la práctica, esto significó que, aunque la instalación requirió la cooperación de muchos grupos diferentes, se completó con éxito en tan solo 18 horas y sin interrupciones en el suministro de agua.
 
«Todos desempeñaron perfectamente su papel en la instalación», afirma Thorbjørn Skanse Hinge, Especialista en Productos UV y Director de Proyectos de SILHORKO-EUROWATER, que distribuye sistemas Wedeco desde hace 25 años. «Fue un gran ejemplo de cómo con una buena cooperación se puede alcanzar una meta sorprendentemente rápido.»

“We’re proud to see the Wedeco UV disinfection systems helping HOFOR provide safe, clean drinking water for Copenhagen, with the capacity to meet future needs. The Wedeco K series also uses Ecoray lamps that automatically dim based on water conditions. This will help HOFOR save energy while meeting the highest water quality requirements.”
Thorbjørn Skanse Hinge, UV Product Specialist and Project Manager at SILHORKO-EUROWATER

About the new UV system

  • The two UV systems are Wedeco K143 type, each with an output of 11,000 m³ (11 million liters) per hour. The daily capacity of the site’s UV solution is thus 528,000 m³ (528 million liters).
  • Each UV system has 11 rows of 12 Ecoray lamps – a total of 132 low-pressure lamps. The lamp rows can both be individually dimmed and switched off to optimize energy in relation to the current water flow.
  • The Wedeco UV systems meet the highest quality requirements for drinking water and are certified according to UVDGM (USEPA).