-
-
Sistema de bombeo con inteligencia integrada que elimina los atascos crónicos y la acumulación de residuos en la estación de bombeo
La ciudad de Sublimity redujo los costes de mantenimiento de una estación de bombeo de aguas residuales problemática al tiempo que creaba capacidad de flujo para el crecimiento residencial futuro. -
La red eléctrica de carbón cumple las normativas CCR actualizadas
La actualización de las normativas medioambientales estatales y federales condujo a un acortamiento del calendario del proyecto para una instalación que necesitaba un sistema de aguas residuales de bajo volumen (LVWW). Debido a que la normativa impidió el uso del embalse de cenizas después de la fecha límite, las instalaciones necesitaban desviar todos los flujos de aguas residuales de bajo volumen que entraban en el embalse desde la fecha límite hasta el momento en que se podía instalar y poner en funcionamiento un sistema LVWW permanente.
-
ESAMUR: plataforma de digitalización integral para la supervisión avanzada de los sistemas de depuración en la Región de Murcia
El proyecto REGEN-IA, articulado sobre la plataforma Xylem Vue, tiene como objetivo integrar, gobernar y explotar la información operativa de ESAMUR en un único entorno. -
EMALCSA: implementación de un gemelo digital para apoyar la toma de decisiones en la operación de la red de abastecimiento
La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad de A Coruña y en otros siete municipios cercanos, con una población total de 400.000 habitantes. La operadora española capta, potabiliza y distribuye más de 36 millones de metros cúbicos de agua potable a 138.000 clientes cada año, a través de una red de más de 560 kilómetros, 26 depósitos y seis estaciones de bombeo. -
ALJARAFESA: gestión avanzada de activos y movilidad del ciclo integral del agua
Descubra cómo ALJARAFESA modernizó las operaciones del ciclo del agua mediante una plataforma digital unificada que conecta la gestión de activos, el mantenimiento y la detección de fugas para mejorar la eficiencia, la capacidad de respuesta y la prestación del servicio. -
Orekan (Gobierno de Navarra): Sistema de Alerta Temprana para reducir el riesgo de inundaciones
La Comunidad Foral de Navarra, situada en el norte de España, cuenta con una superficie de más de 10.000 km² y una población aproximada de 680.000 habitantes, concentrada principalmente en el entorno metropolitano de Pamplona. Su territorio presenta una elevada complejidad hidrológica, al estar dividido entre la cuenca del Ebro, que abarca aproximadamente el 90% de la comunidad, y la vertiente cantábrica, caracterizada por cuencas cortas y de respuesta rápida. -
CABB: optimización del funcionamiento de la red primaria de alcantarillado
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) es la entidad pública responsable de la gestión de la red primaria de agua potable y del saneamiento en la provincia de Bizkaia, dando servicio a más de un millón de habitantes a través de diversos sistemas que integran instalaciones de abastecimiento, colectores y depuradoras en 97 municipios. -
Xylem Lowara contribuye al renacimiento del Molino Stucky
El corazón del sistema de calefacción incorpora un conjunto de bombas centrífugas “In-line”, equipadas con variadores de frecuencia Hydrovar® modelos FCSH4 150-250/150 y FCS4H 125-200/55; estas distribuyen el agua a 8 subsistemas de calefacción específicos para los distintos edificios del complejo. Cada subsistema incorpora una serie de circuladores multivelocidad que satisfacen de forma independiente la demanda de cada edificio. -
EMASESA: implantación de un gemelo digital del abastecimiento y saneamiento para optimizar la toma de decisiones
Implantación de la plataforma Xylem Vue con el objetivo de optimizar la gestión, anticipar eventos y mejorar la eficiencia, resiliencia y sostenibilidad del ciclo integral del agua en Sevilla. -
Gruppo CAP: gestión inteligente de la red de abastecimiento mediante analítica avanzada y planificación predictiva de activos
Gruppo CAP implementó Xylem Vue para optimizar su red de agua de 6.500 km, reduciendo pérdidas y mejorando la gestión de activos. -
Real-time decision support helps cut combined sewer overflow volume by 100 million gallons and reduces capital needed for regulatory compliance
Evansville is located on the north bank of the Ohio River in southwest Indiana. The City’s sewer system, parts of which are more than 100 years old, serves a population of 163,000, with combined sewers making up almost 40 percent of the total sewer area.
-
Global Omnium: Transforming from Conventional to Smart Water
Global Omnium, one of Spain's largest water utilities, has gone through a remarkable digital transformation over the past two decades - upgrading from conventional meters to an advanced smart meter network of over 550,000 fixed network smart meters. This journey provides valuable lessons for any water utility looking to modernize its operations and capitalize on the latest innovations in smart metering and data analytics.
-
EMASA: Incremento de la eficiencia hídrica a partir del análisis inteligente del balance hidráulico
EMASA (Empresa Municipal Aguas de Málaga S.A.) es la empresa pública del Ayuntamiento de Málaga encargada de la gestión integral del ciclo urbano del agua desde 1987. La entidad presta servicio a más de 600.000 habitantes y distribuye aproximadamente 42 hm³ de agua potable. El sistema opera con un caudal de hasta 2 m3/s por segundo, asegurando el abastecimiento urbano a través de una extensa red que alcanza casi 2.000 km de tuberías, está sectorizada en alrededor de 240 DMA y cuenta con más de 240.000 contadores, de los que 170.000 son smart meters. -
Publiacqua S.p.A.: plataforma de apoyo a la toma de decisiones para reducir pérdidas de agua
Centralizar la gestión del ciclo del agua para Publiacqua SpA, la empresa encargada de prestar el servicio de agua potable en el Medio Valdarno, en Toscana, que abarca cuatro provincias: Florencia, Prato, Pistoia y Arezzo.
-
Suministro de agua a prueba de futuro para el Waldviertel
Una tubería principal de 60 kilómetros y cuatro estaciones de bombeo transportan ahora agua potable de manera eficiente a través del terreno montañoso de Waldviertel, combinando confiabilidad, eficiencia energética y un diseño de sistema inteligente. -
La ciudad de Richmond reduce los CSO en 180 millones de galones al año y evita 725 millones de dólares en costes de capital gracias a la inteligencia de decisiones
Durante décadas, el Departamento de Servicios Públicos de la ciudad de Richmond ha estado trabajando para reducir los desbordamientos de alcantarillado combinados (CSO) y mejorar la calidad del agua en el río James. A pesar de realizar mejoras significativas, la ciudad sigue experimentando entre 1.000 y 3.000 millones de galones de desbordamiento anual y está trabajando activamente para alcanzar los objetivos de calidad del agua del Departamento de Calidad Medioambiental (DEQ).
-
Un pequeño municipio ahorra 3.000 euros y 7.500 kg de CO2 al año sustituyendo una bomba antigua
Lichetenau es un pequeño municipio con 3600 habitantes. El sistema de suministro de agua local suministra 170.000 m3 de agua a 1.300 hogares cada año. La empresa con sede en Gunzenhausen, Augustin, un socio de ventas y servicio de Lowara, ha proporcionado asesoramiento sobre las soluciones de suministro de agua.
-
-
-
Xylem’s Holistic Solution of Mixers and Pumps Supports Efficient Mine Slime Transport – From Sump to Surface Disposal
One customer, operating a hard rock nickel mine in Ontario, needed an efficient and reliable solution to transport its mine slime from an underground sump back to the surface while ensuring continuity in production and minimizing downtime.
-
Flygt Concertor wastewater pumping system delivers eight years of high efficiency and clog resilience at Heathrow Airport, while halving station energy consumption.
In November 2015, Heathrow Airport’s water services department installed and trialled Xylem’s new state-of-the-art Flygt Concertor intelligent wastewater pumping system, with the intent to solve chronic clogging issues at one of the airport’s more challenging wastewater pumping stations.
-
Trial of Flygt Adaptive Mixers Shows Energy and Cost Saving in New Plymouth, New Zealand
Xylem collaborated with the New Plymouth District Council to trial the innovative Flygt Adaptive technology, replacing two existing mixers in the anoxic zone of bioreactors.
-
Las bombas Xylem Lowara garantizan un rendimiento de excelencia en el rascacielos más alto del mundo
Xylem Lowara se encuentra en el centro de las tecnologías más recientes en sistemas de transporte de agua y se ha convertido en un proveedor de vanguardia de equipos de bombeo en numerosos proyectos prestigiosos en Oriente Medio.