Por lo que parece, viene de United States, pero el sitio actual que ha seleccionado para visitar es Spain. ¿Desea cambiar de sitio?

Sí, por favor. No, mantenerme en el sitio actual

Enable high contrast mode

Centros de Datos Preparados para el Futuro: Cómo la Ingeniería Water-Smart Consigue la Eficiencia Energética y la Reducción de Carbono

A medida que la economía digital global se acelera, los centros de datos se han vuelto indispensables para la vida moderna. Sin embargo, la misma infraestructura que alimenta la IA, la computación en la nube y las comunicaciones digitales también consume enormes cantidades de energía y agua. Con el aumento de la densidad de cómputo, las preocupaciones por la escasez de agua y las normativas de sostenibilidad cada vez más estrictas, la presión sobre los operadores para reducir el impacto ambiental nunca ha sido mayor.

Un creciente conjunto de evidencias demuestra que las oportunidades más significativas e inmediatas para la reducción de carbono residen en los sistemas mecánicos que mantienen operativos los centros de datos, específicamente en la infraestructura de refrigeración, bombeo y gestión del agua. Cuando se diseñan de forma inteligente, estos sistemas crean una vía hacia reducciones significativas y mensurables tanto en las emisiones operativas como en las del ciclo de vida.

Xylem, líder mundial en tecnología del agua, está a la vanguardia de esta transición. “A través de una combinación de equipos de alta eficiencia, controles adaptativos e inteligencia digital, Xylem ayuda a los operadores a replantear el diseño del sistema de agua no como una función auxiliar, sino como una poderosa palanca de descarbonización”, afirma Igor Chodaton, Director de Desarrollo de Negocios Internacionales.

El Panorama Cambiante de la Sostenibilidad de los Centros de Datos

Diversas fuerzas macroeconómicas están redefiniendo la forma en que los centros de datos abordan la energía y el agua:

  • IA y cargas de cómputo de alta densidad: Las nuevas cargas de trabajo introducen cargas térmicas grandes y fluctuantes, y exigen sistemas de refrigeración que se adapten instantáneamente sin disparar el uso de energía.
  • Presión regulatoria y escrutinio ESG: Las expectativas de Eficacia en el Uso de la Energía (PUE) y Eficacia en el Uso del Agua (WUE) se están endureciendo en todo el mundo, influyendo directamente en el acceso al capital y la aceptación social.
  • Limitaciones de recursos: En muchas regiones, la escasez de agua y la inestabilidad de la red eléctrica se han convertido en barreras críticas para el desarrollo de nuevas instalaciones. Los operadores deben demostrar una gestión responsable tanto de la energía como del agua.
  • Volatilidad económica: El aumento de los costes de la energía y los mecanismos de fijación de precios del carbono significan que los sistemas ineficientes ya no son solo ambientalmente problemáticos, sino financieramente insostenibles.

Ante estas presiones, un principio ha quedado claro: la eficiencia es la herramienta de descarbonización más fiable y potente disponible hoy en día.

“Cada kilovatio evitado es una emisión evitada, durante toda la vida útil de la instalación”.

Por Qué el Diseño del Sistema de Agua Importa Más que Nunca

Los sistemas de refrigeración y bombeo representan una parte significativa del consumo de energía no relacionado con TI en la mayoría de los centros de datos. Su rendimiento se determina mucho antes de que una instalación entre en funcionamiento: en las etapas de diseño e ingeniería.

Las decisiones estratégicas en hidráulica, selección de bombas, control de velocidad variable y tratamiento de agua pueden reducir drásticamente el uso de energía salvaguardando el tiempo de actividad. Cuando se combinan con la monitorización y el análisis digital, estos sistemas crean un entorno inteligente y adaptativo que reduce continuamente la huella hídrica y energética.

Este cambio —ver los sistemas mecánicos como activos estratégicos emisores de carbono— es donde la experiencia de Xylem se vuelve transformadora.

El Enfoque Integrado de Xylem para Sistemas de Agua Bajos en Carbono

Con más de un siglo de herencia de marca y una presencia global de centros de ingeniería, servicio y fabricación, Xylem ofrece excelencia en sistemas de agua de extremo a extremo basada en tres pilares: eficiencia, adaptabilidad e inteligencia.

  1. Bombeo de Alta Eficiencia y Control Adaptativo

En el centro de la estrategia de eficiencia de Xylem se encuentra el variador de velocidad hydrovar® X, que cuenta con tecnología de motor IE5 ultra-premium y opciones de diseño libre de tierras raras. Esta plataforma ajusta dinámicamente la salida de la bomba a la demanda del sistema, reduciendo el consumo de energía hasta en un 40%.

El ecosistema hydrovar® X se integra perfectamente en múltiples familias de bombas —incluyendo bombas multietapa verticales, de aspiración final, en línea y grupos de presión— lo que lo hace adecuado tanto para nuevas construcciones como para modernizaciones. Su arquitectura modular multibomba garantiza la resiliencia y la escalabilidad a medida que las instalaciones se expanden.

  1. Inteligencia en Tiempo Real a través de Plataformas Digitales

Xylem Vue, la plataforma digital abierta y agnóstica de la compañía, consolida todos los datos de sensores, bombas, válvulas y sistemas de gestión de edificios en un único entorno unificado. Al permitir el mantenimiento predictivo, la optimización en tiempo real y los ajustes de control automatizados, garantiza que los sistemas funcionen a su máxima eficiencia mucho después de su puesta en marcha.

Como complemento se encuentra Avensor, una herramienta de monitorización impulsada por IoT que proporciona análisis de tendencias, alertas remotas y recomendaciones basadas en el estado, reduciendo las visitas al sitio y mitigando la deriva del rendimiento.

  1. Gestión Inteligente del Agua (Smart Water Stewardship)

La eficiencia del intercambio de calor depende en gran medida de la calidad del agua y la estabilidad del flujo. Xylem ofrece soluciones que optimizan el tratamiento, minimizan la purga (blowdown) y utilizan fuentes de agua alternativas cuando es apropiado. La detección de fugas en tiempo real, la monitorización del consumo y el control de precisión de los puntos de consigna (setpoints) favorecen la mejora del WUE y reducen la dependencia del agua potable.

Un Marco para el Diseño y la Operación Bajos en Carbono

Los operadores que busquen preparar sus centros de datos para el futuro deben considerar los siguientes pasos estratégicos:

  1. Establecer objetivos de carbono y agua desde el inicio y tratarlos como restricciones de ingeniería.
  2. Dimensionar correctamente los sistemas de bombeo y refrigeración basándose en el modelado de carga dinámica, no en picos estáticos.
  3. Priorizar la eficiencia a carga parcial, donde la mayoría de los equipos pasan la mayor parte de su tiempo de funcionamiento.
  4. Incorporar la monitorización digital desde el primer día para garantizar la optimización a largo plazo.
  5. Adoptar arquitecturas modulares y fáciles de actualizar para adaptarse a las futuras necesidades de cómputo y refrigeración.
  6. Implementar una puesta en marcha continua para mantener el rendimiento a medida que evolucionan las condiciones operativas.

Este enfoque garantiza que las ganancias de eficiencia sean duraderas, no solo en el momento de la entrega, sino a lo largo de décadas de operación.

El Caso de Negocio: Menor Coste, Menor Riesgo, Mayor Confianza

Más allá de los beneficios ambientales, el diseño inteligente de sistemas de agua proporciona retornos financieros convincentes:

  • El ahorro de energía ofrece una rápida recuperación de la inversión, a menudo en un plazo de tres años para aplicaciones de retrofit.
  • La mejora de la fiabilidad reduce el riesgo de tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos asociada.
  • El cumplimiento normativo se facilita mediante informes automatizados y datos de rendimiento verificables.
  • El aplazamiento del gasto de capital (CAPEX) es posible cuando los sistemas optimizados prolongan la vida útil de los activos existentes.

En resumen, la sostenibilidad se convierte en una ventaja competitiva, no en un compromiso.

Conclusión: La refrigeración Water-Smart como Diferenciador Competitivo

Los sistemas diseñados e implementados hoy determinarán el desempeño ambiental y económico de los centros de datos durante los próximos 20 a 30 años. A medida que las cargas de trabajo se intensifican y las presiones sobre los recursos aumentan, los operadores deben adoptar la eficiencia, la inteligencia y la adaptabilidad como principios de diseño fundamentales.

El enfoque integrado de Xylem —combinando tecnologías de alta eficiencia, inteligencia digital y una profunda experiencia en ingeniería— ofrece un camino claro hacia la reducción de emisiones, menores costes y una mayor resiliencia operativa.

Preparar los centros de datos para el futuro comienza con el agua. Y con Xylem, ese futuro se vuelve sostenible y alcanzable.

"A través de una combinación de equipos de alta eficiencia, controles adaptativos e inteligencia digital, Xylem ayuda a los operadores a rediseñar los sistemas hídricos no como una función auxiliar, sino como una poderosa palanca de descarbonización."
Igor Chodaton, International Business Development Manager