It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sensores de nivel incoherentes

Aplicación

Este tipo de anomalía es aplicable a estaciones de bombeo de aguas residuales que cumplen los siguientes requisitos:

  • La estación está equipada con un sensor de nivel analógico y un interruptor de nivel alto.
  • El nivel de arranque configurado para cada bomba está disponible en Secure Connect.

El tipo de anomalía está desactivado para los controladores que tienen una alarma equivalente.

Descripción

Se notifica a los usuarios de esta anomalía si el interruptor de nivel alto está activado y el sensor analógico mide un nivel de agua inferior al nivel de arranque configurado de cualquier bomba. 

Posibles causas

  • Fallos u obstrucciones en el sensor de nivel analógico
  • Fallos en el interruptor de nivel alto
  • Configuración de nivel o posición del interruptor incorrecta

Gráficos relacionados para la evaluación

Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar los gráficos relacionados para el examen, consulte
"¿Dónde puedo encontrar los gráficos de anomalías para examinarlos?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías

Descripción del gráfico Sensores de nivel incoherentes

El gráfico muestra el nivel de agua medido y el estado de funcionamiento de cada bomba de la estación para cuando se activó el interruptor de nivel alto.

Evaluación del gráfico, ejemplo 1

El gráfico muestra que a las 10 AM, el interruptor de nivel alto se activó cuando el nivel de agua medido era inferior al nivel de arranque de la bomba. El evento se aisló.

Evaluación del gráfico, ejemplo 2

El gráfico muestra que desde las 8 AM del 17 de marzo, las bombas funcionan a la señal del interruptor de nivel alto en lugar del sensor de nivel analógico. Por tanto, ambas bombas arrancan cada ciclo de la bomba en lugar de alternar. 

Evaluación del gráfico, ejemplo 3

El gráfico muestra que la señal del sensor de nivel de agua era plana (igual a cero) cuando se activó el interruptor de nivel alto.

Desactivar el tipo de anomalía

Si el comportamiento que se identifica como una anomalía es normal para una estación, el tipo de anomalía debe desactivarse. Para obtener más información, consulte "¿Cómo habilito o desactivo un tipo de anomalía?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalĂ­as e incidentes.