It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ventilación de la embarcación

Elimine gases, olores y calor con sistemas de ventilación eficaces para barcos

Cuando la embarcación está funcionando a fondo, el motor puede generar una enorme cantidad de calor, por lo que el sistema de ventilación de la sala de máquinas marinas desempeña un papel tan importante. Las soplantes del motor de la embarcación están diseñadas para expulsar este aire caliente de la sala de máquinas, y los respiraderos del motor de la embarcación pueden colocarse en ubicaciones estratégicas para ayudar a enfriar la sala de máquinas después de que la embarcación haya llegado a su destino. Los sistemas de ventilación marinos también se utilizan para eliminar gases y hacer circular el aire en sentinas, compartimentos de motores, cocinas y cabezales. 
 
Las soplantes marinas de alto rendimiento Jabsco y Rule tienen una larga tradición de innovación y eliminan eficazmente los vapores y olores de diferentes zonas de un barco. Para salas de motores comerciales o de alto uso, las soplantes de montaje en brida de alto rendimiento Jabsco se han diseñado para satisfacer las demandas continuas de ventilación pesada y aplicaciones de extracción. Con materiales resistentes a la corrosión en toda la superficie, rotores Delrin de funcionamiento silencioso y dimensionalmente estable y una vida útil del motor de 5000 horas, las soplantes Jabsco tienen una brida de salida que se monta directamente en un mamparo. 
 
Las soplantes de montaje flexible Jabsco están fabricadas con las mismas especificaciones altas que las soplantes de montaje embridado de alto rendimiento y son ideales para sistemas de entrada de aire o extracción en salas de máquinas, compartimentos de combustible, cocinas o cabezales. El montaje flexible permite que estas bombas giren dentro del collarín para permitir las longitudes de conductos más cortas y los recorridos más cómodos en espacios reducidos. 
 
Para embarcaciones más pequeñas, las soplantes en línea compactas Rule proporcionan ventilación para sentina, compartimentos del motor, cocinas y cabezales. Diseñadas para un funcionamiento eficiente y de alto rendimiento, estas soplantes cuentan con nuestras exclusivas juntas de eje frontal y posterior y carcasas del motor resistentes a la corrosión para una larga vida útil. Los sopladores en línea Rule, que se instalan fácilmente en cualquier superficie plana, proporcionan un mayor flujo de aire y un menor consumo de amperios.