It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tratamiento de Aguas Residuales de Acabado de Metales

Soluciones de tratamiento para aguas de reposición de alta calidad y descarga o reciclaje de residuos

El acabado en metal utiliza una variedad de materiales y procesos para recubrir, colorear y/o chapar superficies de sustrato metálicas y no metálicas para crear las características de superficie deseadas (ejemplos de los cuales incluyen mejorar la apariencia, la resistencia a la abrasión o la resistencia a la corrosión). Los procesos de apoyo típicos pueden incluir desengrasado, limpieza, decapado, grabado y/o pulido. 

Los productos químicos y materiales utilizados en el acabado de metales incluyen disolventes, detergentes y surfactantes para la limpieza, ácidos y bases para la limpieza, grabado y activación, y soluciones de sales metálicas para depositar el acabado en el sustrato. Dos de los procesos de acabado de metales más comunes son el electrochapado de cianuro de cadmio y el revestimiento de conversión de cromo hexavalente.  

Electroplaca de cianuro de cadmio 

El revestimiento de cianuro de cadmio se utiliza para inhibir la corrosión en muchos componentes metálicos críticos. El agua desionizada (DI) de alta pureza se utiliza normalmente para el agua de enjuague y el disolvente del baño de proceso para este proceso. Las aguas de enjuague de las placas de cianuro de cadmio requieren tratamiento y los residuos (medios de intercambio iónico o fangos) se regulan como residuos peligrosos RCRA (D003, D006, F006). 

Recubrimiento de conversión de cromo hexavalente 

El revestimiento de conversión de cromo hexavalente (Cr+6) se utiliza para inhibir la corrosión en estructuras y componentes de aluminio. Para este proceso también se utiliza agua desionizada (DI) de alta pureza para el agua de enjuague y el disolvente del baño de proceso. Las aguas de enjuague de revestimiento de conversión de cromo hexavalente requieren tratamiento y los residuos de tratamiento (medios de intercambio iónico o fangos) se regulan como residuos peligrosos RCRA (D007, F019). 

Soluciones de tratamiento de aguas residuales 

Los sistemas de intercambio de iones de aguas residuales y los equipos de capital de Xylem se utilizan para eliminar los componentes peligrosos, lo que permite que el agua de enjuague tratada se recicle en los baños de enjuague o se descargue en el POTW. Los medios de intercambio iónicos cargados de contaminantes se devuelven a las instalaciones de tratamiento RCRA propiedad de Xylem y operadas por Xylem para un procesamiento conforme que representa el enfoque de tratamiento de residuos “de la cría a la tumba”. 

 

Las aguas residuales con acabado metálico suelen contener sustancias peligrosas que requieren tratamiento para garantizar una eliminación segura y el cumplimiento de las normativas medioambientales