It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Manejo de lodos

Alto contenido de sólidos orgánicos en los procesos de plantas de tratamiento

A medida que las plantas de tratamiento de aguas residuales se vuelven más grandes y sofisticadas, también lo hacen las demandas de tratamiento de grandes cantidades de fangos, una operación compleja y cara. Las bombas tienen que manejar altas concentraciones de sólidos y se espera que proporcionen un funcionamiento continuo, una alta fiabilidad y eficiencia energética. Xylem cuenta con la experiencia y los equipos probados para satisfacer estas demandas.

El bombeo secundario de fangos forma parte del proceso de tratamiento de aguas residuales. Incluye fangos activados de retorno (RAS), que se bombean continuamente de vuelta al tanque de tratamiento biológico secundario como parte del proceso de tratamiento, y fangos activados residuales (WAS), que son fangos sedimentados en exceso que se bombean al proceso de tratamiento de fangos. 

El achique suele ser el último paso antes de eliminar los lodos de fuentes de tratamiento externo y secundario. El volumen de fangos disminuye eliminando el contenido de agua, creando así una masa más gruesa y manejable. El achique también puede reducir los costes de tratamiento y minimizar los lixiviados y los olores en los vertederos. 

Después del achique, el contenido de sólidos secos es significativamente superior. Esto puede causar una importante pérdida de altura en el transporte de lodo para su posterior eliminación o tratamiento. El lodo espesado debe bombearse línea abajo, directamente al depósito de lodos o de eliminación.