It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Bombas para atracciones acuáticas y máquinas de surf en interior

Hacer surf en tierra firme, en cualquier lugar

Hacer surf en lugares insospechados es una afición que está ganando popularidad. Es posible hacerlo desde principios de los años 90, cuando aparecieron las primeras atracciones terrestres artificiales de surf. Al crear un flujo fino y continuo y una onda estacionaria, los surfistas pueden surfear aunque estén lejos del mar. Las bombas sirven para crear un flujo constante y controlable que, junto con la forma especial de la atracción, crean un flujo ininterrumpido y olas rizadas. Utilizadas en cursos de surf, competiciones, parques de atracciones o instalaciones móviles, las bombas Flygt ayudan a mantener las condiciones necesarias para el surf de una forma fiable y eficiente desde el punto de vista energético, tanto en interiores como en exteriores.

Foto cortesía de WaveLoch Inc.

Conocemos sus necesidades

  • Funcionamiento continuo durante las horas de apertura
  • La selección de bombas y el diseño del sistema deben minimizar el uso de energía
  • Los clientes a menudo requieren estaciones de bombeo poco profundas para minimizar los costes de excavación
  • La seguridad del usuario es primordial (aspectos mecánicos y eléctricos)
  • Riesgo de corrosión según el tipo de desinfección de piscinas
  • Condiciones difíciles del caudal de entrada
Atracciones de surf Grupos de presión