It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Panama. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Lectura automática de contadores (AMR)

Reduzca costes, llamadas y paseos con las lecturas de contadores AMR en tiempo real

Los contadores manejan multitud de datos a diario y copiarlos a mano puede aumentar la probabilidad de que se produzcan errores. Para que crezca el flujo de tesorería, es importante que los datos sean precisos, puntuales y analizados; además, así también mejora la satisfacción del cliente.

Nuestras soluciones de lectura automática de contadores (AMR) le permiten recopilar automáticamente datos de consumo, de diagnóstico y de estado de sus dispositivos de agua, electricidad y gas para transferirlos a una base de datos central a efectos de facturación y análisis.

Ofrecemos los módulos líderes en el sector SmartPoint® que leen y almacenan datos de contadores domésticos y comerciales, así como en puntos de distribución integrados en redes de suministro público. Y también fabricamos los componentes móviles, de mano y para redes que le permiten recuperar los datos de dichos módulos SmartPoint y los transportan a los sistemas de información y control de su empresa.

Los módulos SmartPoint son transmisores de radiofrecuencia robustos y de alta potencia que permiten acceso bidireccional a datos de medición y otros diagnósticos. Están disponibles para su uso con sistemas de lectura automatizada de contadores walk-by o drive-by y ofrecen diferentes opciones de lectura. Un terminal de mano puede utilizarse para leer módulos SmartPoint o para que los lectores de contadores puedan introducir manualmente las lecturas visuales. Un sistema de gateway para vehículos (VGB) más potente permite que cualquier vehículo pueda leer los contadores a medida que pasa por los lugares donde están instalados los módulos SmartPoint. El rango efectivo del sistema VGB se mide en kilómetros, no en metros. De vuelta a la oficina, estos dispositivos son fáciles de conectar a un ordenador para descargar los datos al sistema.

Y cuando esté preparado para actualizar a la infraestructura avanzada para contadores (AMI), nuestras soluciones facilitan la migración de su infraestructura de lectura automática existente a nuestra red de comunicaciones de base fija FlexNet®. Explore nuestras otras soluciones de infraestructura inteligente.

Ventajas para usted

  • Reduce el coste de las lecturas de contadores
  • Ofrece información de facturación en tiempo real, reduce las lecturas de cálculos aproximados y los costes de repetición de facturas
  • Mejora la seguridad de empleados y clientes; no se necesita tener tanto personal en ruta y los métodos de lectura son más seguros
  • Reduce errores y discrepancias en la facturación
  • Permite utilizar calendarios flexibles para la lectura de contadores, elimina retrasos en la facturación de cuentas comerciales
  • Aumenta el flujo de tesorería, ya que permite convertir las cuentas trimestrales o bimestrales en facturas mensuales
  • Reduce las llamadas de reclamaciones y mejora la satisfacción de los clientes
  • Supervisa manipulaciones y robos
  • Fomenta el ahorro de energía y facilita el ahorro a los clientes con ayuda de datos que incluyen la hora de los consumos realizados
     

Ventajas para sus clientes

  • Reduce los errores de facturación
  • Refuerza la confianza en el servicio
  • Aumenta la información relativa al consumo y ofrece a los clientes la posibilidad de ahorrar recursos y dinero