It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Electrocloración para sistemas de transmisión de HVDC en alta mar

Protección contra la bioincrustación marina y la corrosión galvánica

La energía eólica marítima se está convirtiendo en una fuente líder de energía renovable y es fundamental que los sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) cumplan los requisitos de rendimiento y las necesidades operativas en un entorno complejo. 

Los sistemas de transmisión de HVDC se alojan en plataformas no tripuladas, lo que los hace sujetos a condiciones climáticas y temperaturas extremas que cambian constantemente. La bioincrustación marina y la corrosión galvánica también pueden suponer un problema importante junto con el coste asociado al funcionamiento, la infraestructura y el mantenimiento. Además, también hay consideraciones para la salud de los peces, la bioseguridad y los daños en el entorno de la acuicultura.   

¿Por qué instalar sistemas de electrocloración para aplicaciones marítimas de HVDC? 

Los sistemas de electrocloración proporcionan a los parques eólicos marinos una solución eficaz para abordar la bioincrustación y la corrosión marinas. Las ventajas de añadir un sistema de electrocloración a su proceso de generación de energía renovable incluyen: 

  • El hipoclorito se produce bajo demanda sin necesidad de productos químicos 
  • Las altas velocidades internas mantienen las células activas y las superficies limpias, lo que elimina el costoso lavado con ácido 
  • Proporciona un sistema de transmisión de HVDC seguro e ininterrumpido para plataformas marítimas no tripuladas

Los sistemas de electrocloración proporcionan a los parques eólicos marítimos una solución fiable y a largo plazo para la bioincrustación y la corrosión marinas