It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Control de corrosión de alcantarillado

Evite la corrosión microbiana del alcantarillado inducida (MIC) y proteja su infraestructura

La corrosión inducida microbiana (CMI) en los sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales es un problema grave y continuo en los Estados Unidos. Además del coste directo de reemplazar infraestructuras corroídas, hay costes ocultos en tiempo perdido y mano de obra que se desvían a actividades de emergencia y reparación. También hay peligros asociados a las fugas de tuberías de alcantarillado y colapsos de calles. 

La química de la corrosión

El sulfuro de hidrógeno es un compuesto natural en los sistemas de alcantarillado. En condiciones ácidas o turbulentas, el sulfuro de hidrógeno se libera de las aguas residuales en forma de gas. Las bacterias tiobacillus del sistema oxidan el gas para formar ácido sulfúrico, que corroe las tuberías de alcantarillado y debilita las estructuras de hormigón, lo que acorta la vida útil de su sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Factores que afectan a la tasa de corrosión

Existen varios factores en los sistemas de alcantarillado que afectan a la formación de sulfuro de hidrógeno y, por tanto, a la tasa de corrosión. Estos factores suelen basarse en el diseño del sistema de recogida o en las características de las aguas residuales. 

Consideraciones de diseño del sistema

  • Longitud y diámetro de la fuerza principal 
  • Tiempo de retención hidráulica 
  • Patrones de caudal diario 
  • Turbulencia 
  • Topografía 
  • Ubicación 

Características de las aguas residuales

  • Hora del día y temporada 
  • pH de las aguas residuales 
  • Temperatura 
  • Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 
  • Concentración de sulfato 
  • Caudal 

 Cómo evitar la corrosión inducida microbiana

La buena noticia es que, actualizando su régimen de tratamiento con sulfuro de hidrógeno, puede evitar eficazmente la CMI en su sistema de alcantarillado, al tiempo que elimina los olores.  

Xylem cuenta con una amplia gama de soluciones líderes en el sector y la experiencia necesaria para ayudar a proteger la infraestructura de su sistema de tratamiento de aguas residuales. Podemos adaptar cualquier programa para satisfacer las necesidades de su aplicación en la prevención de la corrosión para maximizar la vida útil de su sistema colector.

 

El ácido sulfúrico acelera la corrosión en tuberías de alcantarillado y estructuras de hormigón