It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluciones de achique para minas

Soluciones de achique para minas

En ocasiones, tanto las minas a cielo abierto como las subterráneas se inundan si no se controlan con diferentes métodos de bombeo. el diseño de estos sistemas debe tener en cuenta una serie de factores, tales como la capacidad, fiabilidad y coste de funcionamiento. Xylem cuenta con los productos y conocimientos de ingeniería necesarios para proporcionar soluciones a muchas aplicaciones de achique en minería.

Ilustración Tomas Öhrling, foto Xylem

1. Achique activo 
Por qué: A veces es necesario bajar el nivel freático en una mina a cielo abierto. Esto estabiliza las paredes y reduce la necesidad de drenaje dentro de la mina. 
Cómo: Los pozos profundos se perforan alrededor de la mina y se equipan con bombas de lapicero sumergibles. Por otra parte, también están equipados con tuberías conectadas a una bomba autocebante automática. 
Productos: bombas de lapicero Lowara de Xylem, tamaño 4″-12″. Bombas autocebantes eléctricas o diesel Godwin.

2. Drenaje por perforación 
Por qué: Antes de cargar con explosivos las perforaciones, se tienen que drenar de agua. 
Cómo: Se puede utilizar una bomba de lapicero para quitar el agua antes de la carga. 
Productos: Bombas de lapicero Lowara, tamaño 4″ y superiores.

3. Drenaje a cielo abierto 
Por qué: El agua de superficie y subterránea que entra en el pozo tiene que ser eliminada continuamente para mantener la producción. 
Cómo: Una solución es utilizar una balsa y montarla con una bomba sumergible de drenaje o una bomba autocebante, siempre que ésta también pueda ser de tierra. 
Productos: Bombas sumergibles de drenaje Flygt. Bombas autocebantes diesel o eléctricas Godwin.

4. Drenaje principal 
Por qué: El drenaje principal es donde las aguas superficiales, aguas subterráneas y de desecho se recogen para el tratamiento inicial y se transportan directamente a la superficie o en etapas. 
Cómo: Hay dos métodos de instalación, seco o sumergible. Mientras que las bombas multietapa instaladas en seco requieren de un espacio subterráneo para balsas de decantación, las bombas sumergibles de drenaje sólo necesitan un pequeño pozo. Sin embargo, las bombas multietapa ofrecen un cabezal mayor que las sumergibles. 
Productos: Bombas multietapa instaladas en seco Vogel y Düchting. Bombas sumergibles de drenaje Flygt.

5. Afrontar y organizar el achique 
Por qué: Las bombas de achique remueven la tierra y el agua de desecho. Debido a que el frente de una galería avanza según los trabajos, no hay tiempo para hacer sumideros para que las bombas funcionen en el lugar. Esta es la aplicación de bombeo más exigente, con un alto contenido de sólidos y bajos niveles de agua. 
Cómo: La solución es utilizar bombas sumergibles portátiles relativamente pequeñas. Éstas deben ser capaces de funcionar también cuando la entrada no está del todo sumergida, lo que permite la presencia de aire junto al agua (ronquidos). El agua se lleva a un sumidero más atrás de la galería, donde una instalación fija transporta el agua a otra etapa o directamente a la estación principal de drenaje. 
Productos: bombas de achique sumergibles Flygt.

6. Drenaje del fondo del pozo 
Por qué: Dado que el fondo del pozo es el nivel más bajo en una mina, el agua que no se recoge en otros lugares terminará allí con el tiempo. 
Cómo: Una solución de achique para el drenaje del fondo del pozo consiste en un sumidero con bombas de achique, sumergibles en una instalación fija. Cuando los sólidos son un problema, las bombas sumergibles para lodos pueden ser una alternativa. 
Productos: Bombas Flygt sumergibles de drenaje o bombas para lodos.

7. Manipulación de desechos de lodos 
Por qué: El agua de una mina o una planta con concentración de mineral se lleva a depósitos de sedimentación, donde, a través de la gravitación, los sólidos se depositan en el fondo del depósito. 
Cómo: Una forma de eliminar el sedimento es bombearlo con partes de agua que contengan lodo. Esto se puede hacer con la ayuda de las bombas sumergibles para lodos. 
Productos: Bombas sumergibles para lodos Flygt. Sistemas de bombeo para la eliminación de lodos.

8. Recuperación del agua 
Por qué: El agua es necesaria para la minería, así como los procesos de concentración de mineral. A menudo, es una ventaja mante- ner el agua en un circuito cerrado. Esto requiere que el agua debe recuperarse de los depósitos de sedimentación y del dique de desechos. 
Cómo: La recuperación de agua puede hacerse a través de una estación de bombeo permanente o mediante la suspensión de las bombas desde una balsa. En ambos casos, las bombas son sumergibles y sacan el agua de superficie desde el depósito. 
Productos: bombas sumergibles de drenaje Flygt o bombas de aguas residuales.

by Åke R. Malm