It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Variaciones inesperadas en el nivel del agua

Aplicación

Este tipo de anomalía es aplicable a estaciones de bombeo de aguas residuales equipadas con un sensor de nivel analógico.

Descripción

Se notifica a los usuarios de esta anomalía si el nivel de agua medido disminuye repetidamente cuando no hay ninguna bomba en funcionamiento.

Posibles causas

  • Un fallo u otros problemas con el sensor de nivel analógico
  • Un fallo en el controlador
  • Un problema con la válvula de retención de la bomba
  • Configuración incorrecta de la estación en Secure Connect

Gráficos relacionados para la evaluación

Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar los gráficos relacionados para el examen, consulte "¿Dónde puedo encontrar los gráficos de anomalías para examinarlos?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Descripción del gráfico Primer día en que se detectó la anomalía

El gráfico muestra los siguientes datos:

  • El estado de funcionamiento de cada bomba de la estación el primer día que se detectó la anomalía
  • El nivel de agua el primer día que se detectó la anomalía

El gráfico permite al usuario evaluar el problema que ha causado la anomalía.

Descripción del gráfico Estado actual de la estación

El gráfico muestra cuándo está activa la anomalía. El gráfico muestra los siguientes datos:

  • El estado de funcionamiento de cada bomba de la estación durante las 24 horas anteriores
  • El nivel de agua durante las 24 horas anteriores

El gráfico permite al usuario evaluar el estado actual de la estación.

Si la anomalía ha cesado, solo se muestra el gráfico El primer día que se detectó la anomalía.

Evaluación de gráficos, ejemplo 1

La estación tiene dos bombas que están configuradas para alternar regularmente y funcionar entre niveles de arranque y parada constantes. Los gráficos muestran que el nivel de agua medido es muy ruidoso, lo que hace que los ciclos de la bomba sean difíciles de diferenciar. Esta tendencia indica un fallo en el sensor de nivel analógico.

En este ejemplo, la situación es especialmente grave porque el sensor de nivel defectuoso mide picos de nivel poco realistas, que arrancan las bombas. Justo después, el sensor mide un nivel que es inferior al nivel de parada configurado y, por lo tanto, detiene las bombas. Este comportamiento da como resultado cientos de ciclos innecesarios cada día para las bombas, que arrancan y se detienen en una rápida sucesión.

Evaluación de gráficos, ejemplo 2

El nivel de agua medido es coherente con el funcionamiento regular de la bomba entre los niveles de arranque y parada configurados. Al mismo tiempo, la utilización de las bombas es constantemente igual a cero, lo que no corresponde a la tendencia del nivel de agua. Este comportamiento indica un problema con la configuración de la estación en Secure Connect, en lugar de con la propia estación.

Desactivar el tipo de anomalía

Si el comportamiento que se identifica como una anomalía es normal para una estación, el tipo de anomalía debe desactivarse. Para obtener más información, consulte "¿Cómo habilito o desactivo un tipo de anomalía?" en Preguntas frecuentes sobre eventos > Anomalías.

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalĂ­as e incidentes.