It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Control remoto

Permite al usuario controlar dispositivos instalados en una estación de forma remota

La función de control remoto permite al usuario controlar dispositivos instalados en una estación de forma remota. El usuario puede establecer una nueva velocidad de la bomba, iniciar un ciclo de limpieza de la bomba o realizar otras operaciones de forma remota dependiendo del dispositivo que esté conectado. Esta función permite al usuario controlar las E/S digitales. Hay algunos conjuntos de operaciones en los dispositivos seleccionados que pueden controlarse remotamente. Consulte la siguiente lista de dispositivos:

  • APLICACIÓN 411
  • Salida digital
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon (modo remoto en HMI)
  • PS 220

El servicio de control remoto debe estar activado para el cliente y también debe activarse en los ajustes de la estación. Cuando el servicio está activado, aparece Control remoto en el menú lateral que lleva al usuario a una página con todos los dispositivos que tienen operaciones de control remoto.

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre la inspección remota y el control remoto.