It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Cómo un gemelo digital optimizó las operaciones diarias en la red de agua potable de Global Omnium

La gestión de las redes de transporte y distribución de agua se ha convertido en algo complejo en muchas ciudades, debiendo adaptarse a los retos derivados del crecimiento demográfico, la escasez de recursos, el envejecimiento de las infraestructuras, la optimización de la operación diaria de la red... Por ello, los gemelos digitales de las redes son cada vez más utilizados para tomar decisiones sobre la operación y gestión hídrica.

Estas herramientas deben ser capaces de reproducir fielmente la realidad que representan y cualquier escenario - presente (en tiempo real), pasado y del futuro próximo (24 h) - de operación del sistema, tanto real como ficticio.

El gemelo digital de Global Omnium es un referente en el sector del agua. Desde el año 2009, este permite a la gestora española optimizar la operación diaria de la red en alta de la ciudad de Valencia y su Área Metropolitana.

Este gemelo digital, basado en la aplicación Real-Time What-if Scenarios de la plataforma Xylem Vue, reproduce digitalmente un sistema complejo que abastece a 1,7 millones de habitantes, y que incluye dos estaciones de tratamiento, 28 depósitos, 47 bombas, 219 válvulas de regulación, y más de 20.000 medidas horarias cada día.

Descubre cómo Global Omnium está optimizando la gestión de sus operaciones diarias, analizando diferentes escenarios de operación en tiempo real, planificando los desarrollos futuros del abastecimiento y prediciendo el comportamiento de la red gracias a esta tecnología.

En este caso de éxito encontrarás información sobre:

  • Cómo el gemelo digital ofrece una visión completa y en tiempo real de la red, y apoya la toma de decisiones para la operación diaria del sistema y la planificación.
  • Cómo un modelo hidráulico de gran fiabilidad, con un error inferior al 2% en presiones e inferior al 4% en caudales, ayuda a simular la respuesta del sistema ante cualquier solicitación.
  • El volumen de datos integrados, almacenados y filtrados, y los cuadros de mando informativos y accionables que están disponibles 24/7.
  • Los beneficios y resultados alcanzados, incluyendo una reducción del agua no registrada (ANR) en más de un 30%, un 15% de ahorro energético en los procesos de tratamiento del agua y la reducción en un 20% del OPEX de mantenimiento.