-
CABB: optimización del funcionamiento de la red primaria de alcantarillado
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) es la entidad pública responsable de la gestión de la red primaria de agua potable y del saneamiento en la provincia de Bizkaia, dando servicio a más de un millón de habitantes a través de diversos sistemas que integran instalaciones de abastecimiento, colectores y depuradoras en 97 municipios. -
EMASESA: implantación de un gemelo digital del abastecimiento y saneamiento para optimizar la toma de decisiones
Implantación de la plataforma Xylem Vue con el objetivo de optimizar la gestión, anticipar eventos y mejorar la eficiencia, resiliencia y sostenibilidad del ciclo integral del agua en Sevilla. -
Global Omnium: Transforming from Conventional to Smart Water
Global Omnium, one of Spain's largest water utilities, has gone through a remarkable digital transformation over the past two decades - upgrading from conventional meters to an advanced smart meter network of over 550,000 fixed network smart meters. This journey provides valuable lessons for any water utility looking to modernize its operations and capitalize on the latest innovations in smart metering and data analytics.
-
Utility reduces CSO volume by 80%, saving $400 million in CapEx spending using “smart sewer” technology
Predictive monitoring and automated control optimized combined sewer operations, reducing overflow volumes and deferring major capital infrastructure investment.
-
La ciudad de Richmond reduce los CSO en 180 millones de galones al año y evita 725 millones de dólares en costes de capital gracias a la inteligencia de decisiones
Durante décadas, el Departamento de Servicios Públicos de la ciudad de Richmond ha estado trabajando para reducir los desbordamientos de alcantarillado combinados (CSO) y mejorar la calidad del agua en el río James. A pesar de realizar mejoras significativas, la ciudad sigue experimentando entre 1.000 y 3.000 millones de galones de desbordamiento anual y está trabajando activamente para alcanzar los objetivos de calidad del agua del Departamento de Calidad Medioambiental (DEQ).
-
ALJARAFESA: gestión avanzada de activos y movilidad del ciclo integral del agua
Descubra cómo ALJARAFESA modernizó las operaciones del ciclo del agua mediante una plataforma digital unificada que conecta la gestión de activos, el mantenimiento y la detección de fugas para mejorar la eficiencia, la capacidad de respuesta y la prestación del servicio. -
La CHE mejora la prevención y gestión de inundaciones en la cuenca del Ebro
La CHE es la autoridad que gestiona, regula y mantiene la cuenca hidrográfica del Ebro, que abarca una superficie de unos 85.000 km2 y 347 ríos en el noreste de España. Es la cuenca hidrográfica más extensa del país, representando el 17% del territorio peninsular español. En ella residen en torno a 3,2 millones de personas.
-
Real-time decision support helps cut combined sewer overflow volume by 100 million gallons and reduces capital needed for regulatory compliance
Evansville is located on the north bank of the Ohio River in southwest Indiana. The City’s sewer system, parts of which are more than 100 years old, serves a population of 163,000, with combined sewers making up almost 40 percent of the total sewer area.
-
EMALCSA: implementación de un gemelo digital para apoyar la toma de decisiones en la operación de la red de abastecimiento
La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad de A Coruña y en otros siete municipios cercanos, con una población total de 400.000 habitantes. La operadora española capta, potabiliza y distribuye más de 36 millones de metros cúbicos de agua potable a 138.000 clientes cada año, a través de una red de más de 560 kilómetros, 26 depósitos y seis estaciones de bombeo. -
EMASA: Incremento de la eficiencia hídrica a partir del análisis inteligente del balance hidráulico
EMASA (Empresa Municipal Aguas de Málaga S.A.) es la empresa pública del Ayuntamiento de Málaga encargada de la gestión integral del ciclo urbano del agua desde 1987. La entidad presta servicio a más de 600.000 habitantes y distribuye aproximadamente 42 hm³ de agua potable. El sistema opera con un caudal de hasta 2 m3/s por segundo, asegurando el abastecimiento urbano a través de una extensa red que alcanza casi 2.000 km de tuberías, está sectorizada en alrededor de 240 DMA y cuenta con más de 240.000 contadores, de los que 170.000 son smart meters. -
Orekan (Gobierno de Navarra): Sistema de Alerta Temprana para reducir el riesgo de inundaciones
La Comunidad Foral de Navarra, situada en el norte de España, cuenta con una superficie de más de 10.000 km² y una población aproximada de 680.000 habitantes, concentrada principalmente en el entorno metropolitano de Pamplona. Su territorio presenta una elevada complejidad hidrológica, al estar dividido entre la cuenca del Ebro, que abarca aproximadamente el 90% de la comunidad, y la vertiente cantábrica, caracterizada por cuencas cortas y de respuesta rápida. -
Publiacqua S.p.A.: plataforma de apoyo a la toma de decisiones para reducir pérdidas de agua
Centralizar la gestión del ciclo del agua para Publiacqua SpA, la empresa encargada de prestar el servicio de agua potable en el Medio Valdarno, en Toscana, que abarca cuatro provincias: Florencia, Prato, Pistoia y Arezzo.
-
Consorcio de Aguas de Tarragona: implementación de una solución avanzada de gestión de datos
El CAT implementó la plataforma Xylem Vue y su Smart Water Engine para resolver este problema e impulsar la eficiencia hídrica y energética. La aplicación Unified Network Management se implementó para proporcionar un único centro de control para los activos de tratamiento de agua potable, independientemente de su ubicación geográfica.
-
Gruppo CAP: gestión inteligente de la red de abastecimiento mediante analítica avanzada y planificación predictiva de activos
Gruppo CAP implementó Xylem Vue para optimizar su red de agua de 6.500 km, reduciendo pérdidas y mejorando la gestión de activos.