It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?
De nombreuses usines et installations municipales requièrent un débit d’entrée d’eau élevé dans le cadre de leurs process. Les postes de relevage en amont de la station gérant les débits d’entrée des usines doivent garantir le bon fonctionnement des process. Étant donné que l’eau est nécessaire à l’exploitation, l’utilisation de pompes fiables et efficaces est cruciale. Des stations de relevage sont utilisées dans des applications telles que les suivantes :
L’eau utilisée dans le cadre de ce process peut être de l’eau douce ou de l’eau de mer en fonction de la source et des prérequis du procédé. Les conditions relatives aux pompes sont différentes avec l’eau de mer en raison de la salinité. Il est indispensable d’employer des solutions spécialement conçues pour ces tâches.
All fields required.