It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Londres au fil de l’eau

Londres au fil de l’eau

Avec ses huit millions d’habitants et ses 30 millions de visiteurs étrangers par an; Londres est confrontée à de nombreux défis liés à l’eau. Parmi eux: la surveillance de son immense barrage anti-tempête et l’acheminement de l’eau vers La City, la plus grande place financière du monde. Au fil des ans, les produits Xylem – notamment les marques Flygt, Lowara, Leopold et Sanitaire – ont permis à Londres de se maintenir à flot.

Illustration/Nils-Petter Ekwall

 

 

  Leicester SquareLeicester Square

 

 

Situé sur Leicester Square, le cinéma Warner Vue dispose d’une petite station de pompage qui se trouve tout près de l’une des salles de projection. Si la station venait à déborder, les effluents se déverseraient inévitablement dans le cinéma. Afin de s’assurer que cela n’arrive jamais, l’établissement est équipé d’une unité de contrôle Flygt avec un système de communication GSM à distance. Elle envoie un signal d’alerte au moindre signe d’inondation.


  The West End

 

 

Le West End est un quartier de Londres renommé pour ses théâtres, nombreux et variés. L’Adelphi Theatre dispose de pompes Lowara 30kW pour le circuit de climatisation.

 

  Hyde Park

 

 

Hyde Park offre une base de loisirs sur le lac Serpentine ainsi que de nombreuses fontaines, équipées de pompes Flygt 3000. Ces attractions séduisent chaque année un grand nombre de touristes.


  Aéroport d’Heathrow

 

 

L’aéroport d’Heathrow est considéré comme l’un des plus importants du monde en termes de trafic de passagers. Les pompes et les aérateurs Flygt participent au pompage des eaux usées et des eaux pluviales de l’aéroport et garantissent que les eaux de ruissellement des pistes et les eaux usées sont rapidement et efficacement pompées pour que l’aéroport continue de fonctionner. Heathrow dispose également d’unités de contrôle de pompes Flygt approuvées par BAA pour surveiller le réseau de pompes.


  BBC Television Centre

 

 

Le BBC Television Centre est le siège de la BBC. Officiellement inauguré en 1960, il reste l’un des plus importants centres de diffusion du Royaume-Uni. Le bâtiment est équipé de pompes de chauffage Lowara dotées de variateurs de vitesse Hydrovar et d’unités de surpression.

 

  Buckingham Palace

 

Buckingham Palace et les nombreux bâtiments qui l’entourent bénéficient de contrats d’entretien Flygt qui assurent le fonctionnement optimal des pompes toute l’année.


  Houses of ParliamentPalais de 
Westminster

 

 

Le palais de Westminster abrite le gouvernement britannique, notamment les deux chambres du parlement : la « Chambre des Lords » et la « Chambre des communes ». Le célèbre bâtiment est équipé de pompes multicellulaires verticales Lowara dotées de variateurs de vitesse Hydrovar.


  L’usine de traitement d’eau potable de Hampton

 

 

Le système de drainage souterrain Leopold jouent un rôle essentiel dans le processus de filtration de la plus grande  usine d’eau potable du Royaume-Uni. Ils permettent la production d’ une eau potable parmi les meilleures au monde. Les systèmes de filtration Leopold équipent également les stations de Hornsey et de Chingford, toutes proches.

 

  Kalanithy VairavamoorthyChelsea FC Stadium

 

 

Des pompes Flygt 2000 y sont utilisées pour évacuer l’excédent d’eau qui coule du toit.

 

  Parcours d’eau vive

 

 

Les pompes Flygt fournissent un débit d’eau régulier  essentiel lors des compétitions de slalom en canoë pour permettre une descente aussi naturelle que possible. Le système de surveillance MAS contrôle les données provenant des détecteurs des pompes comme la température et l’huile. Ce système offre une protection élevée des pompes permettant d’éviter qu’elles ne tombent en panne ou qu’elles ne soient endommagées.


  London UndergroundLe métro londonien

 

 

Environ 310  unités de contrôle de pompes Flygt sont placées à des endroits stratégiques du métro londonien. Elles recueillent à distance des données essentielles sur les fluides dans de nombreux tunnels, stations et escaliers mécaniques. Ces informations sont transmises aux postes de supervision Aquaview dispersés dans le métro. Il s’agit de la plus grande installation Aquaview du Royaume-Uni. L’analyse des données détermine à quel moment les pompes d’épuisement individuelles Flygt doivent être mises en marche pour éviter que l’eau n’atteigne un niveau dangereux qui pourrait entrainer la fermeture du réseau.

 

  Neal Keny-GuyerSite d’eaux usées chargées

 

 

Ce nouveau site fournira de l’eau pour répondre au besoin supplémentaire d’un grand événement sportif sur la ville de Londres. Toutes les eaux usées et tous les effluents collectés par ce site seront pompés vers la station d’épuration de Beckton où ils seront traités grâce à des diffuseurs Silver Sanitaire.


  Beckton Sewage Treatment WorksStation d’épuration de Beckton

 

 

Desservant plus de 3,5 millions de personnes, la station d’épuration de Beckton est située sur la rive nord de la Tamise et a été construite en 1865. Des diffuseurs à


  Canary Wharf

 

 

Canary Wharf est l’un des plus importants quartiers d’affaires du Royaume-Uni. On y trouve les immeubles les plus hauts du pays. Diverses pompes Flygt et stations extérieures de télégestion sont installées dans tout le quartier. Le réseau de pompes Flygt communique avec un important système SCADA situé au centre de contrôle et de maintenance de Canary Wharf.


  Barrage sur la Tamise

 

 

Le barrage sur la Tamise est l’un des plus importants barrages anti-tempête mobiles du monde. Son rôle est avant tout d’éviter que Londres ne soit inondée lors de marées à très fort coefficient ou au cours d’une tempête. Douze pompes Flygt ont été installées dans le barrage lorsqu’il a été construit et elles sont toujours utilisées aujourd’hui. Des unités de télégestion D7000 permettent de surveiller l’environnement et de recueillir des données. Elles surveillent également le niveau de l’eau à différents endroits du fleuve. Les barrages peuvent donc être relevés ou abaissés instantanément pour contrôler le niveau en amont et empêcher que les alentours ne soient inondés. 


  Stations d’épuration

 

 

En plus de Beckton, d’autres stations d’épuration sur la Tamise comme celles de Crossness, Longreach, Mogden et Riverside sont dotées d’équipements d’aération Sanitaire, d’agitateurs submersibles et de pompes Flygt, des pompes d’épuisement série 2000 aux séries 3000 et 3001.

by Illustration/Nils-Petter Ekwall