It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Un nouveau film en IMAX fait appel aux équipements SonTek de Xylem

Un nouveau film en IMAX fait appel aux équipements SonTek de Xylem

Le réalisateur Sean Casey, connu pour conduire des véhicules adaptés au cœur des tornades, travaille actuellement sur un nouveau film en IMAX : Extreme Weather 3D. Ce film National Geographic utilisera des données recueillies grâce aux équipements SonTek qui mesurent la quantité dʼeau déversée dans lʼocéan par le Dawes Glacier en Alaska.

En septembre 2015, Sean Casey et son équipe se sont rendus sur le glacier où ils ont filmé la chute dʼun morceau de glace haut de 90 mètres dans lʼeau. Un bateau blindé conçu spécialement pour cela les protégeait des éclats de glace.

« Sur la planète, la glace fond rapidement, et le phénomène sʼaccélère, a déclaré le cinéaste dans une récente interview vidéo accordée au site ABC 10 News de San Diego. Huit pour cent de la population mondiale vit près des océans. La montée du niveau de la mer va modifier le tissu même de ces villes, et la vie de leurs habitants. »

New IMAX film uses Xylem’s SonTek equipment1.png

Dans le cadre de ce projet, Kevin Labbe, ingénieur Application à SonTek, a rejoint lʼéquipe IMAX en Alaska pour former les chercheurs de lʼuniversité de Fairbanks à la collecte de données pour le film. Les scientifiques mesureront la quantité de glace et dʼeau éjectée du glacier, sa vitesse de fonte ainsi que le volume dʼeau déversé dans lʼocéan par le glacier.

À propos des équipements

Pour obtenir les données, les chercheurs utiliseront une solution mixte de SonTek, une marque Xylem, et de Seafloor Systems. Le matériel de SonTek comprend notamment un système HydroSurveyor et un appareil CastAway-CTD, conçus pour recueillir des données bathymétriques (relatives à la profondeur des eaux) ainsi que des informations sur la conductivité et la température.

Seafloor Systems a fourni un système HyDrone-RCV, une embarcation contrôlée à distance qui transporte la solution SonTek. Cet engin a été conçu pour effectuer des relevés dans des conditions environnementales incertaines. Deux catamarans à plateforme HyDrone ont été expédiés à Sean Casey pour tourner aux alentours du glacier.

Un chasseur de tempêtes expérimenté

Ce nʼest pas la première fois que Sean Casey approche la nature au moment où elle est la plus dangereuse. Pour lʼémission Chasseurs De Tornades, diffusée sur Discovery Channel, il a conçu le Tornado Intercept Vehicle (véhicule dʼinterception de tornades). Ce véhicule au blindage solide pèse 7 250 kg et est équipé de crampons qui assurent sa stabilité. En 2013, Sean Casey a testé la deuxième version de son engin au cœur dʼune impressionnante tornade au Kansas.

Le nouveau film du réalisateur américain, Extreme Weather 3D, devrait sortir en août 2016.

by Simon