It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Une usine de pâte à papier augmente sa production grâce aux générateurs d’ozone de Xylem

Dans la plus grande usine de pâte à papier au monde, les générateurs d’ozone WEDECO permettent à deux lignes de blanchiment de fonctionner à plus de 99 % de leur capacité.

Fibria, la plus grande entreprise de pâte à papier du monde, exploite deux lignes de fabrication utilisant l’ozone pour blanchir la pâte à papier dans son usine de Jacarei, au Brésil. L’une, exploitée par WTA Cellulose, fonctionnait parfaitement avec un taux de disponibilité de 99,8 %, ce qui signifie qu’elle pouvait produire de l’ozone lorsqu’il le fallait. L’autre, exploitée par une société différente, était régulièrement en dessous de ses objectifs.

Fibria a lancé un appel d’offres pour obtenir des performances plus fiables et optimiser sa production. WTA Cellulose a répondu à l’appel d’offres en utilisant son arme secrète : le générateur d’ozone WEDECO. Elle a décroché le contrat. Les lignes de blanchiment de Fibria sont désormais toutes équipées de générateurs d’ozone WEDECO de Xylem.

L’ozone est la molécule triatomique de l’oxygène. Il s’agit d’un gaz très réactif qui a de nombreuses applications industrielles et commerciales. Il remplace souvent le chlore ou le dioxyde de chlore, moins écologiques, pour le blanchiment de la pâte de bois dans la fabrication de papier blanc de qualité supérieure. En raison de sa réactivité élevée, l’ozone est très instable et ne peut pas être stocké. Il doit donc être produit là où on l’utilise. L’ozone est fabriqué à partir d’oxygène industriel dans des générateurs spéciaux.

Xylem est le principal fabricant de générateurs d’ozone pour le blanchiment de la pâte à papier. Les produits WEDECO sont plébiscités à la fois par les ingénieurs concepteurs et les utilisateurs partout où une production fiable et efficace de grandes quantités d’ozone est indispensable.

À l’usine Fibria, Xylem a installé un « Z-Compact System » conçu spécialement pour les usines de pâte à papier. « Beaucoup d’entreprises proposent des générateurs d’ozone mais très peu remplissent les exigences spécifiques des applications de l’industrie de la pâte à papier, explique Jean-Christophe Hostachy, directeur du secteur pâte à papier pour les générateurs d’ozone WEDECO de Xylem. Nos « Z-Compact System » sont parfaitement adaptés aux contraintes des usines de pâte à papier comme les espaces restreints et les environnements corrosifs. »

Fibria utilise l’ozone pour blanchir 3 600 tonnes de pâte d’eucalyptus par jour. Cette pâte sert de matière première à la fabrication de différentes catégories de papiers dans plusieurs usines Fibria. La société exporte ensuite ce papier vers différents pays, notamment la Chine et les États-Unis.

« Grâce à notre grande expérience des applications de blanchiment de pâte à papier et à nos générateurs d’ozone efficaces et très fiables, nos clients nous considèrent comme l’un des meilleurs fournisseurs, souligne Franz-Josef Richardt, manager des services après-vente pour les générateurs d’ozone WEDECO et spécialiste des applications de blanchiment de pâte à papier. Avec ce projet, pour répondre aux besoins de notre client, nous avons encore une fois conçu un système sur mesure qui associe les meilleures performances environnementales, l’efficacité des procédés et le coût le plus faible. »

by Millie Rogers