It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Un générateur d’ozone pour le zoo de Rotterdam

Un générateur d’ozone pour le zoo de Rotterdam

L’Oceanium, l’une des attractions les plus visitées du zoo de Rotterdam, a été confronté à un défi de taille l’an dernier, lorsque son générateur d’ozone est tombé en panne. Grâce à une étroite collaboration avec un partenaire local, Xylem a mis en place une solution temporaire créative ainsi qu’un nouveau système permanent WEDECO d’oxydation par l’ozone  

Dans les coulisses de l’aquarium Oceanium du zoo de Rotterdam, un procédé complexe de traitement assure la propreté des bassins et la qualité de l’eau pour les animaux. Ce procédé comporte notamment une étape essentielle : l’élimination de toutes les matières organiques grâce à l’ozone produit par des générateurs. 

« L’Oceanium est l’habitat d’espèces marines extrêmement sensibles aux variations de la qualité de l’eau, explique Mirsada Mutapcic, chimioanalyste et superviseure de la qualité de l’eau à l’aquarium. Le zoo de Rotterdam accorde donc une grande importance à la qualité de l’eau et a installé des systèmes de traitement haut de gamme afin que l’eau reste la plus pure possible. Si l’un des systèmes ou des générateurs d’ozone tombe en panne, il faut agir immédiatement car l’augmentation des concentrations d’azote, et notamment d’ammoniac, peut être mortelle pour les animaux. L’ozone joue un rôle clé dans l’élimination de ces substances. Une défaillance de ce système signifie aussi une eau trouble qui est problématique pour les visiteurs. » 

L’an dernier, lorsque le générateur d’ozone de l’Oceanium est tombé en panne, il a fallu agir rapidement. En outre, le système en place était vétuste. Xylem Water Solutions Nederland B.V. est connu pour sa capacité à gérer toutes les phases du cycle de l’eau, le traitement par oxydation à l’ozone y compris. C’est pourquoi le zoo de Rotterdam s’est immédiatement adressé à l’entreprise Xylem pour trouver une solution, qui a alors mandaté un partenaire local pour installer un système d’oxydation par l’ozone WEDECO. 

« Lorsque le système est tombé en panne, l’un de nos fournisseurs m’a parlé des générateurs d’ozone d’une compagnie néerlandaise de distribution d’eau, raconte Randolph Streng, directeur des services techniques du zoo. Ses services m’ont alors mis en relation avec Xylem qui a un partenaire local pour des solutions clés en main. Celui-ci m’a immédiatement contacté pour voir s’il pouvait mettre en place une solution provisoire et, deux jours plus tard, il avait trouvé la réponse sous la forme d’un système en containers. » 

Une partie de l’installation existante a été remplacée pour servir d’unité de désinfection temporaire à l’Oceanium pendant la fabrication du nouveau système. Cette solution transitoire utilisait une technique de dépollution et de purification pour traiter l’eau. 

« En l’espace d’une semaine, nous disposions d’un nouveau générateur d’ozone et peu de temps après, nous avons reçu un devis pour le remplacement de l’unité défaillante, explique Randolph Streng. Nous avons également conclu un contrat de maintenance à long terme avec le partenaire local de Xylem. » 

Pendant la mise en place de la solution provisoire, un processus de conception et de construction a été entrepris en étroite collaboration avec le zoo pour utiliser la nouvelle unité de traitement de l’eau par oxydation à l’ozone WEDECO. Le nouveau système, qui correspond parfaitement aux attentes et aux besoins de l’aquarium, est en service depuis la fin du mois d’avril 2013. 

En savoir plus sur les systèmes WEDECO de désinfection UV et d’oxydation par l’ozone de Xylem.

by Simon