It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Mutation en Asie

Mutation en Asie

Sur tout le continent, les infrastructures doivent impérativement être modernisées et cela est source de nombreuses opportunités commerciales.

IL Y A PEU, Robin Wong a réussi à quitter les Philippines, où il se trouvait pour affaires, juste avant l’arrivée d’un typhon. Il avoue l’avoir échappé belle, mais reconnaît que les cyclones tropicaux sont un bon créneau sur les marchés émergents de l’Asie. « La tempête a provoqué énormément d’inondations et Xylem propose des solutions de pompage qui peuvent être utiles », indique le responsable développement commercial régional au bureau Xylem de Hong Kong.

Robin Wong s’occupe de la réalisation d’infrastructures dans la région. Sa mission apporte son lot de difficultés, admetil, qu’il s’agisse d’inondations consécutives à un typhon, d’aider les pays les moins lotis à obtenir une aide internationale pour bâtir des stations d’épuration, ou de protéger les dauphins roses uniques de Hong Kong. Xylem poursuit son expansion sur les immenses marchés que sont la Chine et l’Inde, mais met également en oeuvre des projets dans des pays plus petits au fort potentiel, comme l’Indonésie, le Vietnam, Singapour et la Malaisie. « Ce que je perçois, c’est que les Asiatiques n’ont pas seulement soif de connaissances et d’expertise, ils en sont véritablement avides. C’est là qu’à mon avis, Xylem peut exercer une grande influence. »

Dans toute l’Asie, les marchés sont stimulés par l’urbanisation rapide et de gros investissements dans les infrastructures. Pour les gouvernements, précise Robin Wong, « la première priorité est d’approvisionner les zones rurales et urbaines en eau potable. Puis ils s’occuperont des questions d’ordre environnemental découlant du rejet des eaux usées dans les cours d’eau. »

Cet ingénieur de formation a contribué à l’installation d’un vaste système de désinfection à base d’ultraviolets dans une station d’épuration à Chengdu, en Chine. Pour ce projet, l’équipement UV a été importé d’Allemagne. « À long terme, néanmoins, notre stratégie réclame plus d’innovations et une fabrication locale. L’objectif est de devenir rentable et plus compétitif. »

Xylem aide les pays émergents confrontés à un déficit budgétaire à se mettre en relation avec des institutions d’aide au développement telles que l’Asian Development Bank. « C’est une offre à valeur ajoutée que nous apportons. »

Pour les projets particulièrement complexes, le Groupe collabore souvent avec des consultants qui apportent un savoir-faire complémentaire sur la région. AECOM, un cabinet d’étude et d’ingénierie disposant de représentations dans toute l’Asie, conseille les municipalités sur le pompage et l’épuration des eaux usées.

LES DEUX PARTENAIRES ont récemment coopéré sur un projet susceptible de contribuer à la protection du dauphin blanc de Chine, qui, en dépit de son nom, est d’un rose remarquable. En 2010, Xylem a fourni un système de désinfection UV à grande échelle à la nouvelle station d’épuration hongkongaise de Siu Ho Wan. AECOM s’est occupé de l’étude de faisabilité, des essais pilotes, des plans d’agencement et de la supervision du chantier.

Le système de désinfection des effluents est conçu pour minimiser l’impact de ceux-ci sur l’environnement, contribuant ainsi à ce que le cheptel de dauphins de l’île reste en bonne santé… et rose.

Photos Istockphoto

by Nancy Pick