It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Smart water : surveillance environnementale et analyses

Smart water : surveillance environnementale et analyses

Les technologies intelligentes de gestion de l’eau vous permettent de surveiller efficacement les écosystèmes, en temps réel. Cette surveillance contribue à une prise de décisions plus judicieuses concernant la qualité des eaux de surface, les ressources en eaux souterraines et l’activité océanique et côtière. Découvrez comment les technologies intelligentes de Xylem permettent de déterminer les évolutions et l’état des infrastructures pour le fleuve Mississippi et la ville de Rio de Janeiro.

Les collectivités sont confrontées à plusieurs difficultés en matière de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines. Elles doivent respecter des réglementations publiques plus strictes, repérer rapidement des menaces telles que les proliférations d’algues, les destructions de poissons et les sédiments en suspension, et protéger les sources d’eau douce avant et après les tempêtes.

L’urbanisation et l’évolution de l’agriculture menacent également les eaux souterraines. La surexploitation a conduit à la diminution des ressources en eaux souterraines, ce qui entraîne l’assèchement des puits, la baisse de la qualité des eaux, l’intrusion d’eau de mer et l’affaissement des sols.

Les technologies intelligentes de gestion de l’eau offrent aux collectivités les outils nécessaires pour détecter les menaces en temps réel et préparer l’avenir. Les capteurs surveillent en continu divers paramètres des ressources en eau et transmettent les résultats.

Les données recueillies peuvent aussi être analysées automatiquement afin que les outils envoient des alertes, ou pour établir des normes de référence de la qualité de l’eau. Une surveillance en ligne constante vous permet de comprendre vos ressources en eau et la manière dont elles évoluent.

Les technologies de Xylem pour la surveillance des écosystèmes

Les technologies intelligentes de gestion de l’eau de Xylem pour la surveillance environnementale vous permettent d’améliorer la qualité de l’eau et de protéger vos ressources. Nos équipements recueillent les données en temps réel et résistent à des conditions difficiles.

Pour la surveillance de l’environnement et de la qualité des eaux côtières, la marque YSI de Xylem propose des capteurs, des instruments, des logiciels et des plateformes de collecte des données. La marque SonTek de Xylem fournit des instruments Doppler acoustiques pour mesurer la vitesse, le débit, l’évacuation, les courants et les vagues.

Pour les relevés hydrographiques, la marque HYPACK de Xylem propose des logiciels de collecte et de traitement de données capables de capturer des images, de modéliser le terrain et de générer des rapports statistiques en temps réel. Ils permettent d’étudier l’érosion et les sédiments, de surveiller l’état des chenaux maritimes et d’établir le profil des couches de sédiments subaquatiques.

Étude de cas : National Great Rivers Research and Education Center (Centre national de recherche et d’éducation sur les grands fleuves – NGRREC)

Recueil de données sur le fleuve Mississippi

Le défi : Le NGRREC souhaite créer un réseau mondial de plateformes pour la surveillance en temps réel de la qualité de l’eau des grands fleuves. Depuis plus de 20 ans, les partenaires du Centre prélèvent des échantillons individuels d’eau dans le Mississippi pour contrôler sa qualité. Cependant, les échantillons étaient recueillis à différents intervalles, sur une zone étendue. Ainsi, les évolutions à court terme, par exemple le régime de crues sur une semaine, n’étaient pas relevées.

La solution et les résultats : Le NGRREC a établi un partenariat avec YSI afin de concevoir et de mettre en service trois balises de surveillance capables de recueillir en continu et en temps réel des données sur la qualité de l’eau et le phytoplancton. Les plateformes sont équipées d’une sonde EXO2 d’YSI, d’un capteur UV à nitrate, d’un capteur météorologique et d’un enregistreur de données. Ces stations de surveillance continue ont comblé les lacunes dans les données issues de l’échantillonnage individuel, et ont permis à l’équipe de recherche de traiter des questions spécifiques.

Étude de cas : Association des pilotes de navire de Rio de Janeiro

Données océanographiques en temps réel envoyées vers les smartphones

Le défi : Dans l’État de Rio de Janeiro, au Brésil, les pilotes de navire doivent naviguer en présence de forts courants, de vents violents et de brouillard lorsqu’ils traversent l’étroit canal menant à la baie de Sepetiba. Les bâtiments de 43 mètres de large doivent naviguer dans un chenal dragué dont la largeur atteint à peine 200 mètres. Le vent souffle le long de la côte et rebondit sur les montagnes qui entourent la baie. Par mauvais temps, le massif piège le brouillard et les nuages : la visibilité est alors quasi nulle.

La solution et les résultats : L’association des pilotes de navire de Rio de Janeiro a demandé aux propriétaires du port d’installer un système de surveillance SISMO® qui transmet des données sur le courant, le niveau de l’eau, la marée, la température, la visibilité, ainsi que la vitesse ou la direction du vent aux smartphones des pilotes. Le système comprend un profileur acoustique de courant Doppler qui fournit des données concernant la vitesse et la direction du courant sur l’ensemble de la colonne d’eau ainsi que des mesures très précises de la profondeur, des données mises à jour toutes les cinq minutes.

by Chad Henderson