It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Le nouveau service de surveillance Avensor de Xylem fournit des données sur les stations de pompage

Le nouveau service de surveillance Avensor de Xylem fournit des données sur les stations de pompage

Le nouveau service cloud Avensor de Xylem permet aux exploitants de surveiller les stations de pompage et les autres installations à distance, sur smartphone, tablette ou ordinateur. Ce service, actuellement disponible en Europe et qui sera déployé en Amérique du Nord en 2021, permet de prendre des décisions judicieuses s’appuyant sur des données et des analyses en temps réel. Le service est contrôlé en permanence par des experts de Xylem afin de garantir la disponibilité de l’application.
 
« Avec Avensor, Xylem exploite son expertise en matière de technologie de l’eau pour aider ses clients à améliorer le fonctionnement de leurs systèmes de pompage tout au long du cycle de vie des installations, explique Nils Irestedt, chef de produit chez Xylem. Pour cela, Avensor fournit des recommandations et des données concernant les installations. Les services Xylem et les réseaux de nos partenaires sont également connectés à Avensor. Ainsi, une aide complémentaire à distance et sur site est disponible si nécessaire. »

Avensor envoie des alertes automatiques aux exploitants de services de l’eau, de bâtiments commerciaux et d’immeubles d’habitation afin qu’ils repèrent les problèmes en amont, ce qui réduit les risques d’interruptions de service. La consultation de données et d’informations exploitables à distance permet également de réduire les déplacements sur site et les dépenses d’exploitation.
 
La solution de surveillance Avensor peut être couplée à une large gamme de pompes, d’agitateurs et de capteurs, notamment le système de pompage intelligent Flygt Concertor® de Xylem. La solution est facile à installer sur les produits Xylem et est compatible avec la plupart des équipements utilisés dans les stations de pompage. Avensor est extrêmement souple, et propose notamment une API permettant l’intégration aux systèmes des clients.

De plus, Avensor constitue une solution abordable pour remplacer les systèmes SCADA avec lesquels il peut s’avérer complexe et coûteux d’intégrer de nouveaux appareils. Avensor permet de connecter facilement des installations. Ainsi, les clients peuvent utiliser les systèmes existants tout en protégeant leurs données. Xylem déploie depuis des années des systèmes de surveillance à distance qui sont utilisés par plus de 1 500 clients et connectés à 15 000 stations de pompage.

Avensor est un produit numérique auquel les utilisateurs accèdent sur des applications Web et mobiles. Le système est régulièrement mis à jour avec la mise à disposition de nouvelles versions, de fonctionnalités améliorées et de correctifs. Face au succès rencontré en Europe du Nord où les stations de pompage connectées sont très demandées, Avensor a sorti son application en plusieurs langues : français, allemand, italien, portugais, espagnol et dix autres langues européennes.

Avensor surveille les stations de pompage dans l’une des plus grandes villes de Suède

La municipalité d’Uppsala utilise actuellement la technologie Avensor pour obtenir un grand nombre d’informations concernant ses stations de pompage des eaux pluviales. La municipalité a été impressionnée par l’effet immédiat du système sur la détection des inondations et des arrêts de pompes, pour un coût beaucoup plus faible, et elle connectera bientôt toutes ses stations de pompage d’eaux pluviales à la plateforme Avensor.

Comme d’autres municipalités, Uppsala dispose de plusieurs stations de pompage équipées de pompes et d’appareils divers dont l’âge et les systèmes varient. Certains se trouvent dans des endroits isolés où la connectivité est mauvaise. Ainsi, avant l’installation d’Avensor, les employés devaient se rendre régulièrement dans les stations simplement pour vérifier leur fonctionnement.

Grâce à Avensor, la municipalité d’Uppsala peut désormais surveiller les stations à distance en temps réel, être alertée en cas de dysfonctionnement et accéder à davantage de données et de détails sur ses installations. Elle peut planifier les visites indispensables et prévoir les ressources nécessaires à l’entretien et à la maintenance à partir de données en temps réel.

« Nous sommes très satisfaits de notre nouveau système, explique Johannes Eriksson, chef de projet à la municipalité d’Uppsala. Nous avons connecté nos stations de pompage à Avensor, ce qui est très rentable. Le système nous permet également d’associer d’anciens équipements d’origines diverses, quels que soient la taille et l’emplacement de la station de pompage. Nous contrôlons désormais entièrement nos installations, et pouvons réduire au minimum le risque d’inondation. »