It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

La réglementation sur les eaux souterraines se renforce : quels changements avec la nouvelle directive européenne pour les exploitants de forages – et pourquoi le contrôle du pompage devient déterminant

Partout en Europe, le captage des eaux souterraines entre dans une nouvelle phase réglementaire.

Avec l’adoption de la Directive (UE) 2026/805, l’Union européenne a considérablement renforcé son cadre de protection de la qualité de l’eau, en soumettant les nappes phréatiques à un niveau de contrôle sans précédent.

Pour les exploitants de systèmes de pompage par forage, il s’agit d’un véritable changement de paradigme : le captage n’est plus évalué uniquement en fonction des volumes prélevés ou de la disponibilité de la ressource, mais de plus en plus selon la responsabilité et la maîtrise avec lesquelles le système est exploité.

« Dans les applications de forage, la conformité n’est plus un exercice purement documentaire. Elle devient un modèle opérationnel, où le contrôle et l’efficacité font réellement la différence. »
Naci Puydupin, International Business Development

Ce qui change réellement avec la nouvelle directive

La directive révisée modifie la Directive-cadre sur l’eau, la Directive sur les eaux souterraines et la Directive relative aux normes de qualité environnementale, introduisant des évolutions particulièrement significatives pour les applications de forage.

Le contrôle des polluants est élargi et modernisé : la liste des substances réglementées est mise à jour et de nouveaux standards sont introduits pour des familles de composés telles que les PFAS, les pesticides ou les bisphénols. La conformité évolue ainsi d’une approche fondée sur des paramètres isolés vers une évaluation plus globale du risque chimique dans les eaux souterraines.

Parallèlement, les exigences de surveillance et de reporting se renforcent. La directive encourage des approches plus systématiques et scientifiques, ouvrant la voie à des outils de monitoring avancés et numériques, avec des attentes accrues en matière de traçabilité et de cohérence des données.

La notion de dégradation de l’état des eaux souterraines est également précisée, renforçant le principe selon lequel les activités de pompage doivent éviter tout impact négatif sur les masses d’eau, sauf justification rigoureuse.

« La tendance est claire : des normes plus strictes, une couverture plus large des polluants et des exigences de surveillance renforcées. Les exploitants auront besoin de plus de contrôle, pas seulement de plus de capacité. »
Naci Puydupin, International Business Development

Pourquoi le contrôle du pompage devient un enjeu de conformité

Les pompes ne retirent pas les polluants des eaux souterraines. En revanche, elles influencent directement les modalités de captage, désormais au cœur des exigences réglementaires.

Un pompage non maîtrisé, un fonctionnement à vitesse fixe ou des systèmes surdimensionnés peuvent entraîner une surexploitation, une consommation énergétique inutile et une instabilité du système — autant de facteurs de plus en plus difficiles à concilier avec un cadre réglementaire en évolution constante.

Dans ce contexte, la conformité devient opérationnelle, et non plus uniquement administrative.

Comment les pompes de forage Lowara soutiennent la mise en conformité

Les solutions de pompage Lowara pour forages soutiennent les piliers opérationnels désormais valorisés par le cadre réglementaire : contrôle, efficacité et stabilité.

En permettant un contrôle précis du captage, les systèmes de pompage adaptent le débit à la demande réelle, sans imposer un fonctionnement à débit constant. Cela réduit le stress sur les aquifères et améliore le comportement global de l’installation.

Les plateformes de pompes de forage en acier inoxydable à haute efficacité sont conçues pour un fonctionnement stable et continu, favorisant des cycles de service prolongés et optimisant les performances énergétiques — un facteur de plus en plus critique dans les applications soumises à des contraintes environnementales.

La gestion contrôlée des phases de démarrage et d’arrêt améliore encore la stabilité du système, permettant aux exploitants de démontrer un fonctionnement prévisible et responsable, à mesure que les obligations de surveillance et de reporting se renforcent.

« Dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, la valeur se crée en pompant l’eau avec contrôle, efficacité et régularité. »
Naci Puydupin, International Business Development

De la capacité au contrôle : un nouveau paradigme

Le message porté par la nouvelle directive européenne est sans ambiguïté : le captage des eaux souterraines n’est plus évalué uniquement sur la quantité extraite, mais sur la qualité de sa gestion.

Pour les exploitants de forages, investir dans des systèmes de pompage efficaces et maîtrisables devient un choix stratégique. Les solutions Lowara pour forages sont conçues pour accompagner cette transition, en aidant à aligner les opérations quotidiennes avec un cadre réglementaire qui renforce les exigences de protection des eaux souterraines.